This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:在受控模式下更改麦克风上的采样频率(BCLK 和 FSYNC 是 TLV320ADC3140的输入)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063105/tlv320adc3140-changing-sample-frequency-on-the-mic-in-slave-mode-bclk-and-fsync-are-inputs-to-tlv320adc3140

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

是否可以在受控模式下从模拟麦克风更改采样频率(BCLK 和 FSYNC 是 TLV320ADC3140的输入)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否如果您有锁定的 FSYNC、则无法更改采样频率。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以使用主器件(SoC)的时钟、但必须在器件上生成 FSYNC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望芯片控制其自身的采样率、那么是的、您将进入主控模式并接受 MCLK 作为输入来生成所需的采样率。

    最棒的

    Carson