This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:TINA 的 SLOM445-TSC TPA3156D2仿真

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062223/tpa3156d2-slom445-tsc-tpa3156d2-simulation-by-tina

器件型号:TPA3156D2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

TINA-TI 按照 SLOM445.tsc 进行仿真  

我尝试按 原样模拟 SLOM445.tsc,但收到 消息 “未找到操作点”

首先,我需要 “AC Transfer Characteristic”  (交流传输特性),请提供帮助(是否应该更改分析 参数?)

Thx    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们分享详细信息?

    TINA 上的电路是什么? 什么是错误消息报告? 您可以共享快照屏幕吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。    TI 的 TPA3156D2 TINA-TI 参考设计 SLOM445-TSC 的默认配置和 TINA-TI 的全新安装。

    以下项的结果相同:

    顶部菜单- Analysis (分析)-> DC analysis (DC 分析)

    “计算节点电压”           收到消息 “未找到操作点”

    “DC 结果表”                    收到消息 “未找到操作点”

    “瞬态”                                   在30分钟内不会从0%移动

     

    顶部菜单- Analysis (分析)-> AC Analysis (交流分析)

    “计算节点电压”           收到消息 “未找到操作点”

    “Table of AC result”                    (交流结果表)收到消息 “Operation point not found”(未找到操作点)

    “AC transfer characteristic”        收到消息 “operation point not found”(未找到操作点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载您所附的项目、并在我的 PC 上进行仿真。

    没有任何更改、我找不到任何错误报告。

    因此我不知道您的案例的根本原因。

    也许您可以重新安装 TINA 并再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我确实重新安装了 TINA 和 SLOM445。

    您的 SLOMM445似乎 不同于我的、因为您的瞬态仿真从0到500us、但我的(默认)从500us 到1.5ms  

    瞬态仿真和傅里叶级数确定、

      但 其他仿真不太好(顺便说一下、在您的图片上、我可以看到"DC 迭代编号2289"、但在我的案例中、17800 之后发生了故障、请稍候)  

    顶部菜单- Analysis (分析)-> DC analysis (DC 分析)

       “计算节点电压”           收到消息 “未找到操作点”

       “DC 结果表”                    收到消息 “未找到操作点”

       “DC 瞬态”                                   在30分钟内不会从0%移动

    顶部菜单- Analysis (分析)-> AC Analysis (交流分析)

       “计算节点电压”           收到消息 “未找到操作点”

       “Table of AC result”                    (交流结果表)收到消息 “Operation point not found”(未找到操作点)

       “AC transfer characteristic”        收到消息 “operation point not found”(未找到操作点)

    如果您没有任何问题、请向我发送您的 SLOMM445

    Thx

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    我现在提出了您的问题、让我检查一下、并在找到根本原因时给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    由于该音频放大器电路是 PWM 开关电路、信号传递环路是交流信号、因此该电路不适合进行直流 和交流分析。

    您可以使用 瞬态进行仿真、也可以定义 时间区域。  瞬 态仿真 可以通过500uS 至1.5ms、即使时间很长也是如此。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你