This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:原理图审阅

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063050/tas2505-q1-schematic-review

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

你(们)好

我的客户正在进行 TAS2505Q1原理图设计、请帮助我们进行审阅、我们在这里有一些问题、请尽快向我们提供原理图反馈、因为他们将在明天生成 PCB 板:  

配置如下:

  • 使用两个 TAS2505执行传动器驱动,来自 MCU DAC 源的输入信号是相同的。 对于此配置、它是否正常?
  • AINR 使用 伪差分框架。
  • IIC 使用相同的 MCU 源。
  • RST0和 RST1来执行单独的控制驱动。

等待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    首先、让我在原理图上添加注释:

    • 请更改设计、以避免使用内部 LDO。 目前、由于已知问题、我们不建议使用内部 LDO。 使用外部源作为 AVDD 和 DVDD。
    • 在本部分原理图之前、是否对 DAC AIN 信号进行了滤波? 建议在 DAC 输出和 D 类放大器之间放置一个 LPF、因为 D 类调制可以将一些高频内容带回到可闻范围。
    • 两个 TAS2505具有相同的 I2C 地址、我建议添加开关或多路复用器、因为这可能会在驱动 I2C 总线时造成冲突。

    关于您的问题:

    • 使用两个 TAS2505执行传动器驱动,来自 MCU DAC 源的输入信号是相同的。 对于此配置、它是否正常?
      • 从 TAS2505的角度来看、我认为这是可以的。 我假设他们已经验证了 DAC 驱动两个输入的能力。
    • AINR 使用 伪差分框架。
      • 没关系
    • IIC 使用相同的 MCU 源。
      • 如上所述、如果两个器件具有相同的地址、则可能会导致冲突。
    • RST0和 RST1来执行单独的控制驱动。
      • 这是可以的、尽管这不能被视为 I2C 多路复用器/开关的替代器件。 在某些时候、两个器件都将启用并共享相同的地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan!

    [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1063050/tas2505-Q1-Schematical-review /3933338#3933338"]这是可以的、但这不能被视为 I2C 多路复用器/开关的替代方案。 [/报价]

    是否有适用于 I2C 多路复用器/开关的推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    您可以查看我们的产品系列: https://www.ti.com/interface/i2c/switches-and-multiplexers/products.html

    我知道我们正在 EVM 上使用一些 TCA 和 PCA 器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师