This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:您能否查看 PCM2912A 的客户#39?原理图?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061580/pcm2912a-could-you-review-customer-s-schematic-for-pcm2912a

器件型号:PCM2912A

尊敬的 TI 专家:

您能否查看客户的 PCM2912A 原理图?

e2e.ti.com/.../PCM2912A_5F00_schematic.pdf

它们不使用音频输出。 仅使用微输入。

请查看是否有要修改的内容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的评论:

    • 删除此处的行

    • 将 C108更改为1uF
    • MMUTE Place 选项可静音/取消静音(低:静音关闭、高:静音打开)
    • 选中此复选框、因为它与连接和注释不匹配。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的评论。

    客户需要2个麦克风输入。 但 PCM2912A 的麦克风输入(ADC)为单通道。  

    如果线路被移除、则无法接收到 Mic _R 输入。

    请重新检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是 MICBIAS、您应该保持此连接。

    我在原理图中将此文本视为 MICR 和 MICL 连接。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的观看。

    客户不会使用耳机输出。 VCCA、VCCR、VCCL 和 VOUT L、R 均为悬空状态。

    是否可以浮动?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCCA 是模拟电源、需要电容、其余您可以将其保持悬空。

    此致、

    Peter