This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974:最大 VCC 电源电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063157/tl974-maximum-vcc-supply-voltage

器件型号:TL974

您好!

我正在尝试了解 TL97X 运算放大器的最大电源电压。

数据表列出了 VCC 最大值为12V、大量参考了+-VCC、并且该器件具有端子 VCC+、VCC-

这是否意味着最大电压为24V?  我可以在 VCC-上使用-12V 电压、在 VCC+上使用+12V 电压

此外、 该示例电路甚至不起作用、因为它显示 VCC+=+12V 和 VCC-= GND、并且输入信号以 GND 为基准、因此如果该负摆幅、则会违反输入并削波输出。

其他 TI 数据表对此进行了非常清楚的说明、但这一数据表尚不清楚。

谢谢、

Steve Scarlata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    VCC 是 VCC+和 VCC-之间的电压;因此[+12V]-[-12V]是24V VCC、太高。

    该示例显示了生成的图表数据中输入范围的弱点。 (9.1.3);9.1.2.2中的文本确实详细介绍了如何不满足设计范围。

    作者应该在本节中展示了一个很好的示例、然后介绍了一个很差的示例。