This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:TMD 输入问题继续存在

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062956/tas6424m-q1-tmd-input-issue-continued

器件型号:TAS6424M-Q1

您好!

当输入 TDM 数据时、器件自动选择 TDM 模式。 是否仅在"SAP 控制(串行音频端口控制)寄存器(地址= 0x03)"是其默认设置时出现这种情况? 我的客户在将 SAP 控制配置为 DSP 模式的情况下很难重现 TDM。

客户可以成功地从 I2S 输入复制音频、但无法使用 TDM。 可以提出建议吗?

FSYNC、SCLK 和客户观察到的数据的屏幕截图如下所示。

我正在与客户一起检查时钟故障。

寄存器转储位于此处:

谢谢。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    对于 TDM 输入、寄存器0x03应配置为 DSP 模式(位0-2)、而不是 I2S 模式。

    根据寄存器转储、0x11寄存器值为0x11、对吧? 如果是、器件会报告时钟故障。 根据寄存器0x11、它看起来 CH4具有 OC 和 DC 故障。

    我建议客户检查时钟首先、您可以在 数据表中读取9.3.1.5支持的时钟速率。

    SCLK 支持的速率在 TDM 模式下不同、"该器件在 I2S、LJ 或 RJ 模式下支持32×FS 或64×FS 的 SCLK 速率、在 TDM 中支持128×FS 或256×FS 的 SCLK 速率
    模式。" TDM 模式仅支持128*FS 和256*FS。

    此致、

    Derek