This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:AVDD/DVDD/CPVDD 电源要求

Guru**** 2648425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062410/pcm5242-avdd-dvdd-cpvdd-power-supply-requirement

器件型号:PCM5242

大家好、

AVDD/DVDD/CPVDD 电源中是否存在噪声要求?

直流/直流转换器可与滤波配合使用、还是必须使用 LDO?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PCM5242的内部数字内核由1.8V 电源供电、此电源 可 由 内部 LDO 生成、或者由一个外部1.8V 电源供电。 因此、使用 具有滤波功能的直流/直流转换器应该没有问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    AVDD (3.3V)也可由直流/直流转换器供电?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只要满足电流要求、我就不会看到将直流直流电压用于3.3V 的任何问题。

    此致、

    Arash