This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:TDM 输入问题

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062564/tas6424m-q1-tdm-input-issue

器件型号:TAS6424M-Q1

您好!

当输入 TDM 数据时、器件自动选择 TDM 模式。 是否仅在"SAP 控制(串行音频端口控制)寄存器(地址= 0x03)"是其默认设置时出现这种情况? 我的客户在将 SAP 控制配置为 DSP 模式的情况下很难重现 TDM。

客户可以成功地从 I2S 输入复制音频、但无法使用 TDM。 可以提出建议吗?

谢谢。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥古里-圣、

    我将需要有关其 TDM 格式、FSYNC 和 SCLK 的更多信息。  当 TDM 不工作时、它们是否会发生时钟故障?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的更新。 好的、我将在内部设置另一个线程。

    此致、

    奥古里