This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:本机控制软件报告错误

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062526/drv2700evm-the-native-control-software-reports-an-error

器件型号:DRV2700EVM

大家好、

报告的错误如下:

System.NullReferenceException:对象引用未设置为对象的实例。
  在 PiezoControlConsole.HostWindow.toolStripConsole_DropDownOpening (对象发送器、EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.OnDropDownShow (EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnDropDownShow (EventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDownInternal()
  在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDownItem.ShowDropDown (布尔鼠标按键)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnMouseButtonStateChange (MouseEventArgs e、布尔 IsMouseDown)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnMouseDown (MouseEventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseDown (MouseEventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive (EventArgs e、ToolStripItemEventType MET)
  在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (EventArgs e、ToolStripItemEventType MET)
  在 System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseDown (MouseEventArgs)
  在 System.Windows.Forms.Control.WMMODown (Message & m、MouseButtons 按钮、Int32单击)
  在 System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.MenuStripe.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)
******** 已装入组件********
mscorlib
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.7.3468.0由 NET472REL1Last_C 构建
基本代码:文件://C:/Windows/Microsoft。NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃