This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:5V 单电源和20k Ω 负载时的输出摆幅

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062255/ina1650-q1-output-swing-with-5v-single-supply-and-20kohm-load

器件型号:INA1650-Q1
主题中讨论的其他器件:INA1650

大家好、

我的客户希望使用 INA1650、该器件具有5V 单电源、20k Ω 负载和2.2V 基准电压。

您能否计算/仿真这种情况下的最大输出电压摆幅?

我们是否可以通过 TINA 像仿真模型内的图表一样仿真输出电压与输出电流?

e2e.ti.com/.../INA1650_5F00_single_5F00_supply_5F00_RL_5F00_20k_5F00_Ref_5F00_2p2V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为方便起见、我已在帖子底部附加了更新的仿真设置。

    要运行仿真、您可以使用下的选项

    Analysis>DC Analysis>DC Transfer Characteristic

    为了将输出压入电源轨、您可以使用基准引脚通过直流电压驱动该引脚、如下所示。 为了扫过电流、我已将一个电流源连接到输出端。 我将灌电流的电流源翻转到 INA1650中、箭头朝上。 在本例中、我将 V1驱动为负。  

    为了拉取电流、我将其反向翻转、箭头朝下。 在本例中、我将 V1驱动为正。 这将使曲线能够很好地位于同一个图上。 为了将两条曲线都放到一个图上、您可以突出显示一条曲线并将其复制粘贴到另一个图上。  

    输出摆幅与输出电流处于非线性范围内。 要保持在线性工作范围内、您可以使用此处的模拟工程师设计计算器:

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUE%20ENGINEERS%20CALCULATOR

    我已将客户条件输入到设计计算器中、以显示最大输入和输出条件。  

    e2e.ti.com/.../sbomaa9c-_2800_6_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    非常感谢您的善意。

    尽管我向客户解释、输出电压摆幅受共模电压与 Vout 的特性而不是电源轨摆幅的特性的限制、但他仍然想知道 这一点。 他想知道 RL = 20kohm 时的最小输出电压。

    尽管可以通过输出电压与输出电流对其进行仿真、但在仿真结果中找不到430mV 或1300mV。

    我们是否可以通过 TINA 来仿真参数?

    我不坚持仿真。 实际测量结果也可接受。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atsushi-San、

    查看饱和进入电源轨的输出的测量数据、我看到20k 负载的典型值是任一电源的120mV。  

    此致、

    Chris