主题中讨论的其他器件:INA1650
大家好、
我的客户希望使用 INA1650、该器件具有5V 单电源、20k Ω 负载和2.2V 基准电压。
您能否计算/仿真这种情况下的最大输出电压摆幅?
我们是否可以通过 TINA 像仿真模型内的图表一样仿真输出电压与输出电流?
e2e.ti.com/.../INA1650_5F00_single_5F00_supply_5F00_RL_5F00_20k_5F00_Ref_5F00_2p2V.TSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用 INA1650、该器件具有5V 单电源、20k Ω 负载和2.2V 基准电压。
您能否计算/仿真这种情况下的最大输出电压摆幅?
我们是否可以通过 TINA 像仿真模型内的图表一样仿真输出电压与输出电流?
e2e.ti.com/.../INA1650_5F00_single_5F00_supply_5F00_RL_5F00_20k_5F00_Ref_5F00_2p2V.TSC
您好!
为方便起见、我已在帖子底部附加了更新的仿真设置。
要运行仿真、您可以使用下的选项
Analysis>DC Analysis>DC Transfer Characteristic
为了将输出压入电源轨、您可以使用基准引脚通过直流电压驱动该引脚、如下所示。 为了扫过电流、我已将一个电流源连接到输出端。 我将灌电流的电流源翻转到 INA1650中、箭头朝上。 在本例中、我将 V1驱动为负。
为了拉取电流、我将其反向翻转、箭头朝下。 在本例中、我将 V1驱动为正。 这将使曲线能够很好地位于同一个图上。 为了将两条曲线都放到一个图上、您可以突出显示一条曲线并将其复制粘贴到另一个图上。
输出摆幅与输出电流处于非线性范围内。 要保持在线性工作范围内、您可以使用此处的模拟工程师设计计算器:
https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUE%20ENGINEERS%20CALCULATOR
我已将客户条件输入到设计计算器中、以显示最大输入和输出条件。
Chris San、
非常感谢您的善意。
尽管我向客户解释、输出电压摆幅受共模电压与 Vout 的特性而不是电源轨摆幅的特性的限制、但他仍然想知道 这一点。 他想知道 RL = 20kohm 时的最小输出电压。
尽管可以通过输出电压与输出电流对其进行仿真、但在仿真结果中找不到430mV 或1300mV。
我们是否可以通过 TINA 来仿真参数?
我不坚持仿真。 实际测量结果也可接受。
此致、