This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:咨询 Biquad

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061574/tlv320aic3254-q1-inquire-about-biquad

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

尊敬的 TI 专家:

我们可以找到汽车版本的 EQ 控制 IC。

使用的条件如下。

TLV320AIC3254的 ADC 和 DAC 中有一个双二阶滤波器、但它似乎不能与上面的块一起使用。 对吗?

是否有能够控制 EQ 的汽车版本 IC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚上面的方框图、您是否希望过滤 I2S 总线?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    没错。 我们需要 EQ 控制器来实现低音扬声器和高音扬声器特性。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、在一天或两天内返回给您。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有 miniDSP 的 AIC3254-Q1可支持您的上述模块。

    PurePath Studio 可以帮助进行类似这样的配置。

    此致、

    Peter