This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:PBTL 和 BTL 模式传输

Guru**** 2502845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062369/tpa3128d2-pbtl-and-btl-mode-transfer

器件型号:TPA3128D2

大家好、

关于 TPA3128在 PBTL 应用中、是否必须将 LINP 和 Linn 引脚直接连接 到 GND? 它是否可以通过低电阻(<10 Ω)按钮开关连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、可以。 请确保引脚上的电压小于0.7V。

    此致、

    Derek