This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:如何从 TO-220 (NEB)的器件型号中识别封装

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062054/lm1875-how-to-identify-the-package-from-the-part-number-for-to-220-neb

器件型号:LM1875

有2个 TO-220 (NEB)封装 数据表、包括 NEB0005B 和 NEB0005E、图中有一些差异。 您能否帮助检查如何识别器件型号中提及的选项? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以看到引脚1的引脚距离不同。 因此、您可以从引脚1识别它们。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们无法通过可订购器件型号来判断它、例如 LM1875T/LB02。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我认为您应该联系 TI 销售团队以再次确认。  

    很抱歉、我也不确定如何从器件型号中进行判断。

    此致、

    Derek