This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM 2903C 的输入是否需要放大器或前置放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062329/pcm2903c-does-pcm-2903c-need-an-amp-or-preamp-on-input

器件型号:PCM2903C

PCM2903C 的 VIN 是否需要放大器? 我已经看到一些内置麦克风升压器的音频转换器、但找不到有关 PCM2903C 芯片的任何此类信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    为了满足 Windows 徽标套件 v1.5 1Vrms 输入满量程电平的要求、我们需要添加外部放大器、因为 PCM2903C 输入为~0.7Vrms。

    我在另一篇文章中提供了指向该文档的链接、因此我将关闭该链接。

    此致、

    Peter