This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:低频时的增益下降

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3117D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061292/tpa3117d2-gain-drop-at-low-frequencies

器件型号:TPA3117D2

您好!

在 TPA3117D2的18.2dB 增益设置中、在大约20Hz 时可以看到大约-1.2dB 的增益下降。 由于输入信号是在输入电容器之后的器件输入引脚上获取的、因此我想它不会对电容器产生影响。 我想知道 TPA3117D2的增益频率响应是如何的。 您能否向我展示增益与频率之间的数据或给我一个评论?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我检查了数据、很抱歉我们没有数据增益与频率间的关系。

    实际上、数据也与音频输入电容器相关、值过低会 牺牲低频响应。

    输入电容值是多少?  

    在 EVM 电路板测试中、典型值为1uF。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    用于计算 TPA3117D2增益的信号直接取自 TPA3117D2的输入和输出。 因此、我认为输入电容器不会对测量的增益产生影响。 Ω 使用8k Ω 的电阻负载并在 TPA3117D2输出和负载之间插入 LPF、它们可能会影响测量结果。

    如果您能获取数据、我将不胜感激、因为我可以对其进行比较。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    您是否拥有 EVM 板?  

    我应该使用 EVM 板在工作台上检查、这需要花费两周的时间。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    [引用 userid="404981" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1061292/tpa3117d2-gain-drop-at-low-fics/3928900#3928900"]您是否拥有 EVM 板?  [/报价]

    不幸的是、我没有。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    如果您可以等待、我可以在两周后订购 EVM 板。

    此致、

    Derek