您好!
我使用 PCM2903C IC 创建了一个客户电路板、所有电路板都具有音频输出、但通过麦克风输入无法正常工作。 我尝试使用两个不同的麦克风,并且在内联测试期间 Windows 声音设置也不能注册。 如果我切换到现成的 ADC/DAC 并测试麦克风、我可以看到窗口声音设置对其进行了注册、并且使用其语音记录应用程序、我可以证明它可以用于录制/回放。
我已经包含了原理图、是否有任何明显的错误缺失? 是否有任何建议可用于解决此问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 PCM2903C IC 创建了一个客户电路板、所有电路板都具有音频输出、但通过麦克风输入无法正常工作。 我尝试使用两个不同的麦克风,并且在内联测试期间 Windows 声音设置也不能注册。 如果我切换到现成的 ADC/DAC 并测试麦克风、我可以看到窗口声音设置对其进行了注册、并且使用其语音记录应用程序、我可以证明它可以用于录制/回放。
我已经包含了原理图、是否有任何明显的错误缺失? 是否有任何建议可用于解决此问题?
谢谢!
您好、Michael、
对于此 PCM2930C 器件、您将不会在输入声音中看到麦克风、因为描述符已更改为行以满足 Windows 徽标要求。
USB 音频编解码器显示系统已识别该部件、可能是输入非常低。
您还需要向 VIN 输入添加外部放大器、如随附文档中所述。
此致、
Peter