This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:TAS5634增益计算

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061731/tas5634-tas5634-gain-calculation

器件型号:TAS5634
主题中讨论的其他器件: TAS5538

大家好、

如何计算 TAS5634放大器增益?

它是否与以下内容相同:

增益为、

  • SE 增益= 12.92V/V、或22.2dB;
  • BTL 增益= 25.84V/V 或28.2dB。

 

计算方法是、-20dBFS 输入电平、97.7%调制限制、

输出电压= 0.1 (-20dBFS)* 3.3V (PWM 输入轨)* 25.84V/V * 97.7%= 8.33Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、

    是的、您的计算是正确的。

    仅适用于功率级:

    增益=[(电平转换器 V)/(3.3V)]*(电阻器反馈增益)

            =[(7.75V)/(3.3V)]*(5.5)=12.9V/V

    以 dB 为单位的增益= 20 log10 (12.9)= 22.2dB

    与调制器连接:

    输入信号电平(-20dBFS -> 0.1)* PWM 占空比(93.7%(默认)-> 0.937)(TAS5538)* 3.3 (PWM 信号电平)*增益(12.9、固定增益)=输出信号电平(Vpp)

    迪伦