This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:关于并行运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061767/tpa3255-about-parallel-operation

器件型号:TPA3255

您好、支持团队、

关于使用两个 TPA3255 (PBTL)实现超过1000W x1ch 输出功率的问题、您认为没关系。

TPA3255:TPA3255输出功率改进-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

但您不会进行参考设计。 您能保证这一解决方案吗?

此致。

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KAZ、

    TI 负责器件输出能力、但对于您的产品系统级、还有其他因素可能会限制输出功率、例如热性能。 因此、TI 不对客户产品设计负责、因此无法提供任何保证。 TI 可以保证的是我们在数据表中指定的值。

    从工程师的角度来看、您需要在工作台上对其进行测试、并使用完整的系统进行全面验证。

    迪伦