This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:2 Ω 的 BTL 规格

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061777/tpa3255-q1-btl-specification-of-2ohm

器件型号:TPA3255-Q1

您好、支持团队、

这些规格不包括 BTL 的 μ 2Ω 输出功率规格。

这是否意味着您不保证?

此致。

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaz、

    器件 OC 阈值可高达17A。 每个应用都应注意 OC 阈值。

    该器件可支持2 Ω BTL、但应注意 PVDD 电压。  

    数据表测试条件为51V PVDD、因此不适用于2 Ω 情况。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    >数据表测试条件为51V PVDD、因此不适用于2 Ω 情况。

    建议的最大电压是多少?

    此致。

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaz、

    对于17A OC 阈值、BTL 模式下的最大 PVDD 电压为34V。

    此致、

    Derek