This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:OPA1654

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1654, OPA1678, OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060735/opa1654-opa1654

器件型号:OPA1654
主题中讨论的其他器件: OPA1678OPA1679

您好!

是否可以考虑 OPA1654的其他替代方案? 谢谢

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vito、

    您是否考虑过 OPA1678/OPA1679?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1678.pdf?ts=1638991485254&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐、但 OPA1678仅是双通道、而我们正在寻找四通道器件。 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 但是、OPA1678是双通道、而我们正在寻找四通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vito、

    OPA1679是一款四通道器件、是一款不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们的工程师已经检查了该规格。 并发现 它是一种很好的替代方案。 但小 信号 THD 的担心是位裕度。 您能否帮助我们分享 IMD_DIM30 THD 曲线以供我们参考、以及用于评估的样片?
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    为了加快评估过程、您能否确认以下 IMD 参数、因为我们无法从 OPA16OPA16的数据表中找到它、

    0.1V DIM 30的 THD+N < 0.01%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vito、

    我已经与我们的团队进行了核对、但很遗憾、OPA1654和 OPA1679的库存都已缺货。 收到库存通知的最快方法是在下面的产品主页上选择"到货时通知我"选项。  

    https://www.ti.com/product/OPA1679#order-quality

    这是 IMD 图