This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:复位

Guru**** 2663875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061444/pcm5122-reset

器件型号:PCM5122

您好!  

由于 PCM5122上没有复位引脚、因此建议部件获得 Manuel 复位。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM5122包含  上电复位"功能"、如数据表的图84所示。  当 AVDD 大于约2.8V、CPVDD 大于约2.8V、DVDD 大于约1.5V 时、上电复位功能将启用。 初始化周期后、PCM5122设置为默认复位状态。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源轨完全联机并超过阈值后、是否有任何手动休息的方法。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。  

    Arash