This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:DSD

Guru**** 2801055 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060935/tas5548-dsd

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5634

您好!

TAS5548是否支持 DSD 信号输入?

我在数据表中找不到相对的关键字、 我的客户计划使用 TAS5548 +TAS5634。

或者还有其他解决方案可以支持 DSD  信号输入?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    它不支持 DSD 输入。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

     TI 是否有任何其他 DSP 可以支持 DSD 输入?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我不确定这一点、我们是音频产品线、不知道 DSP 功能。 您是否能够访问 DSP 论坛来查看此内容?

    迪伦