请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 您好!
因为当没有 I2S 时钟时、器件将自动进入 HIZ 模式。 是否可以在至少6ms 的延迟后下拉 PVDD 和 DVDD 以完成关断过程、而无需手动下拉 PDN 或将器件配置为 HIZ 模式?
音频时钟恢复后、器件会自动返回到之前的状态(HIZ 模式至播放模式)。
我在有关 TAS5805M 从高阻态模式转换到工作模式的规格中找不到。 请提供此数据吗?