This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M:从 HIZ 模式到播放模式的转换时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1061150/tas5805m-tas5805m-transition-time-from-hiz-mode-to-play-mode

器件型号:TAS5805M

您好!

因为当没有 I2S 时钟时、器件将自动进入 HIZ 模式。 是否可以在至少6ms 的延迟后下拉 PVDD 和 DVDD 以完成关断过程、而无需手动下拉 PDN 或将器件配置为 HIZ 模式?

音频时钟恢复后、器件会自动返回到之前的状态(HIZ 模式至播放模式)。
我在有关 TAS5805M 从高阻态模式转换到工作模式的规格中找不到。 请提供此数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="491131" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum 1061150/tas5805M-tas5805M-translation-time-fy-HIZ 模式到播放模式"]是否可以在至少6ms 的延迟后下拉 PVDD 和 DVDD 以完成关断过程,而无需手动拉低 PDN 或将器件配置为 HIZ 模式?[报价]

       理论上、将 PVDD 拉低至高阻态是可以的。 要下拉 PDN、首先要确保高阻态并加快速度。 在您的序列中、器件需要时间来触发时钟故障并转至 Hi-Z 我建议您至少等待100ms。

       在 BD/1SPWM 模式下、转换时间需要大约10ms。 但对于混合模式、它需要大约120ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复。关于从 HIZ 模式到活动模式的恢复时间。您是否要提供此数据?