This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:同轴线噪声

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060981/pcm9211-coaxial-line-noise

器件型号:PCM9211

大家好、

 我有一个现象需要与您进行仔细检查。 根据我客户的反馈、他们在音频扬声器中使用 PCM9211 、输入为同轴输入、他们遵循数据表中的电路指南。  在测试同轴电缆性能时、他们发现同轴信号 很容易受到接地的影响。 它们使用 外部金属接地、它将在同轴信号波形中存在噪声。 这种现象存在几个项目。 这种现象是否正常?

吹扫图是同轴噪声信号的波形。

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、  

    我认为我不理解导致此问题的条件。

    您能否解释更多内容、或者可能会绘制一个原理图/图进行解释?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我将把它移到电子邮件中、并提供原理图进行解释。 谢谢。

     此致、

    很好