This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如何将 PCM9211 ADC 用作 I2S 从器件?(从外部器件接收 I2S 时钟)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060685/pcm9211-how-to-use-pcm9211-adc-as-i2s-slave-receive-i2s-clock-from-external-device

器件型号:PCM9211

尊敬的 TI:

 我想将 PCM9211 ADC  用作 I2S 从器件、并从外部 I2S 主器件(我的 DSP)接收到 LRCLK/BCLK/MCLK。 然后 PCM9211 MPIO_B 设置为 I2S AUX 输出、将 ADC 的 I2S 数据输出到我的 DSP。 以下是我的 EVM 设置、但我无法在 MPIO_B 中获取 I2S 数据输出 只有当我将 ADC 时钟源设置为 XTI 或 DIR 或 AUTO 时、ADC I2S 数据才具有输出。 但是、我不想使用此设置、我想使用我的 DSP I2S  LRCLK/bck/MCLK 来驱动 PCM9211 ADC。 您能否告知我需要如何在 PCM9211中进行设置以满足我的应用?

此外、我的 DSP 将 I2S LRCLK (48kHz)、BCK (3.072MHZ)、MCLK (12.28MHZ)输出到 PCM9211 AUX1 (MPIO_C)、这已经满足 PCM9211 ADC 时钟要求。 但我仍然无法从 AUX 端口(MPIO_B3)获取 ADC I2S 数据输出。

下面是我的连接图像  

如果我的连接错误、请告诉我如何连接、以便将 PCM9211 ADC 用作 I2S 从器件并通过外部 I2S 时钟源(我的 DSP)驱动

1) 1) DSP 的 I2S CLK 需要连接到 PCM9211的哪个端口?

2) 2) PCM9211 ADC I2S 输出需要 从 PCM9211的哪个端口进行检索?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题的根源是您需要将 MCLK 提供给 XTI、因为您当前的设置仅适用于主模式。 您是否阅读过数据表的以下部分:

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师