This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138能否支持4 Ω 扬声器、实现5W 立体声、THD+N=1%?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1060663/tpa3138d2-can-tpa3138-support-4-ohm-speaker-for-5w-stereo-with-thd-n-1

器件型号:TPA3138D2

大家好、

TPA3138是否可以支持4 Ω 扬声器以实现5W 立体声且 THD+N=1%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    是的、TPA3138可以支持。

    此致、

    Derek