This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:DRC 功率限制模式下的声音丢失

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131472/tas5822m-loss-of-sound-in-drc-power-limit-mode

器件型号:TAS5822M

降级:

  当使用 DRC 限制功率时、放大器会失去声音 效果、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    您的意思是丧失声音效果?

    EQ 效果或是否有任何频率受到限制?

    DRC 用于在大输入信号超过所配置的阈值时限制输出功率。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      "失去声音效果"意味着我们无法 设置爵士、流行、摇滚等声音、只能设置正常声音。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DRC 用于限制大输入信号。

    例如:

    播放音乐时、如果声音或声音中的某个持续时间非常长、DRC 将根据阈值限制这些信号。

    阈值由客户根据 PVDD、扬声器的速率功率、在 DSP 中设置的音量等规格进行设置。

    DRC 不会限制任何特定的声音效果、如爵士乐、摇滚乐或其他任何声音效果。

    因此、当听到音乐并且感觉某些声音效果消失时、这些声音效果可能会导致振幅非常大、因此 DRC 会抑制这些声音。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      立即访问客户、实际问题如下:

      客户将 DRC 设置为限制输出功率、但它不起作用。 例如 。 电源的最大功率为60W、客户设置阈值30W、输出仍超过30W。 此外、阈值已设置为25W、20W 等、输出功率仍超过阈值。  

    注册表如下所示、您能帮助检查 配置中是否有任何错误、谢谢!

    e2e.ti.com/.../DRC_5F00_3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我您在 DRC 中设置了哪种配置吗? 或者、如果可能、您可以为我提供您的 ppc3文件。

    然后、我可以将您的设置输入到 PPC3。

    我可以使用 ppc3转储代码、并将转储代码与客户代码进行比较。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      从 PPC3导出的原始文件作为附件、您能不能帮助将其输入到 ppc3、并比较您的设置、非常感谢!

       //请忽略最后一个回复文件//

       e2e.ti.com/.../5822.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PPC3无法导入.h 文件、只能导入 ppc3文件。

    ->电源的最大功率为60W、客户设置阈值30W、输出仍超过30W。 此外、阈值已设置为25W、20W 等、输出功率仍超过阈值。  

    "超过阈值"、它是如何超过阈值的? 它甚至不起作用? 还是在很短的时间内超过?

    如果在很短的时间内它刚刚超过、这应该是正常的、因为 DRC 需要时间(在几 ms 内)来响应、然后开始抑制。

    请向客户清除以下几项内容。

    1.客户的配置是什么? PVDD、负载电阻、扬声器额定功率?

    2.需要 ppc3配置文件。

    3.请说明他们如何验证 DRC 不起作用? 喜欢他们使用哪种信号? 如何测量功率? 是否测量了输出电压和电流? 他们如何计算 DRC 中应抑制多少 db、验证 DRC 时是否已禁用所有其他模块? 最好将波形从 DRC 打开到 DRC 关闭。

    4.他们是否使用我们的 TI EVM 板验证了设置?  

    5.当它们刷写 DRC 中的寄存器设置时,它们是否验证了寄存器的闪存是否确实正确? 尤其是在客户使用自己的电路板时。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      PPC3文件 无法 插入、我将通过电子邮件发送给您。  

      PVDD 24V、负载电阻为8Ω,Ω 扬声器功率为30W、DRC 阈值为30W。

      电源已限制为60W、如果负载功率超过60W、它将关闭。

      因此、客户在一个扬声器上测试它、当它超过30W、大约35W 时、它将保持此功率、这一点并未受到限制。

      同时、我们建议客户对两个扬声器进行测试、并将阈值设置为低于25W、20W 等。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      我们发现问题、客户通过软件手动调整 DAC 增益、使总增益超过阈值。 DRC 在关闭 DAC 增益时处于激活状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      如果我们无法通过 DAC 增益设置音量、我们会发现一个新问题。 如何在不影响 DRC 的情况下设置卷?我们 正在尝试设置 DSP 卷、没有寄存器配置说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      如果我们无法通过 DAC 增益设置音量、我们会发现一个新问题。 如何在不影响 DRC 的情况下设置卷?我们 正在尝试设置 DSP 卷、没有寄存器配置说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

      如果我们无法通过 DAC 增益设置音量、我们会发现一个新问题。 如何在不影响 DRC 的情况下设置卷?我们 正在尝试设置 DSP 卷、没有寄存器配置说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      由于寄存器总数太多、无法将所有寄存器全部放入数据表中、因此我们将调优相关寄存器放入流程用户手册中、包括卷。 请参阅以下文档。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1662946996171&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches