This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:有关 MCLK 的查询

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050323/tlv320aic3120-inquiry-about-mclk

器件型号:TLV320AIC3120

专家您好!

我们的客户正在使用此器件进行设计。

它们的电路板配置为两个电路板、即处理器板和音频编解码器板。

此音频编解码器无法从处理器 b 接收 MCLK。

因此、它们必须使用来自另一个振荡器的另一个时钟源、该振荡器不同于过程振荡器。

下面是他们使用它的方框图。

没有问题吗? 他们可以使用它吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    编解码器无法接收到进入主机的 MCLK 的原因是什么?

    您需要将 MCLK 与主机和编解码器同步。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的友好反馈。

    其主机处理器无法将 MCLK 发送到音频编解码器。

    我检查应用程序时。 注如下所示、有注释。

    用于音频编解码器的音频串行接口配置(修订版 A)

    当必须像我们的客户案例那样使用每个部件(振荡器)时、它们不能使用音频编解码器?

    如果它们的使用与本例类似、您的预期问题是什么?

    另一种方法如下所示、它们是否必须使用 BCLK?  

    请告诉我您的解决方案。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于此编解码器、这是您可以在 BCLK 中获取的时钟生成树、只需确保配置符合标准即可。

    您可以在数据表的第7.3.13节中阅读更多内容。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请将您对上述问题的评论发送给我吗?

    捕获了以下内容。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    • 此部件无振荡器。
    • 它们将不同步。
    • 是、如上面的时钟图中所述。
    • 使用与主机相同的 MCLK 或使用 BCLK。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    首先,我要说的是,感谢你的支持。

    我还有另一个问题需要您的帮助。

    我们的客户正在评估从 MIC1RP 到 HPOUT 的音频回送路径。

    在 HPOUT 上观察到的信号失真与波形类似。

    您能否检查症状、原理图、寄存器设置并向我提供您的意见?

    *症状

    *原理图

    *寄存器设置

     

     

    第:0页

    寄存器:1(0x01)

    数据: 1 (0x01)

    第:0页

    寄存器:30 (0x1E)

    数据: 1 (0x01)

    第:0页

    寄存器:19 (0x13)

    数据:12 (0x0c)

    第:0页

    寄存器:18 (0x12)

    数据: 8 (0x08)

    第:0页

    寄存器:12 (0x0c)

    数据:12 (0x0c)

    第:0页

    寄存器:11 (0x0B)

    数据: 8 (0x08)

    第:0页

    寄存器:5 (0x05)

    数据:33 (0x21)

    第:0页

    寄存器:4 (0x04)

    数据: 3 (0x03)

    第:0页

    寄存器:29 (0x1d)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:5 (0x05)

    数据:33 (0x21)

    第:0页

    寄存器:6 (0x06)

    数据: 8 (0x08)

    第:0页

    寄存器:7 (0x07)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:8 (0x08)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:11 (0x0B)

    数据: 8 (0x08)

    第:0页

    寄存器:12 (0x0c)

    数据:12 (0x0c)

    第:0页

    寄存器:13(0x0d)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:14 (0x0E)

    数据:125 (0x7d)

    第:0页

    寄存器:18 (0x12)

    数据: 8 (0x08)

    第:0页

    寄存器:19 (0x13)

    数据:12 (0x0c)

    第:0页

    寄存器:20 (0x14)

    数据:125 (0x7d)

    第:0页

    寄存器:30 (0x1E)

    数据: 1 (0x01)

    第:0页

    寄存器:5 (0x05)

    数据:161 (0xa1)

    第:0页

    寄存器:11 (0x0B)

    数据:136 (0x88)

    第:0页

    寄存器:12 (0x0c)

    数据:140 (0x8c)

    第:0页

    寄存器:18 (0x12)

    数据:136 (0x88)

    第:0页

    寄存器:19 (0x13)

    数据:140 (0x8c)

    第:0页

    寄存器:30 (0x1E)

    数据:129 (0x81)

    第:0页

    寄存器:116 (0x74)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:68(0x44)

    数据: 0 (0x00)

    第:0页

    寄存器:63 (0x3f)

    数据:148 (0x94)

    第:0页

    寄存器:64 (0x40)

    数据: 4 (0x04)

    第:0页

    寄存器:61 (0x3D)

    数据: 4 (0x04)

    第:0页

    寄存器:81 (0x51)

    数据:128 (0x80)

    第:0页

    寄存器:82(0x52)

    数据: 0 (0x00)

    第:1页

    寄存器:33 (0x21)

    数据:78 (0x4e)

    第:1页

    寄存器:35 (0x23)

    数据:64 (0x40)

    第:1页

    寄存器:36 (0x24)

    数据: 0 (0x00)

    第:1页

    寄存器:37 (0x25)

    数据: 0 (0x00)

    第:1页

    寄存器:31 (0x1f)

    数据:130 (0x82)

    第:1页

    寄存器:40 (0x28)

    数据: 6 (0x06)

    第:1页

    寄存器:48(0x30)

    数据:16 (0x10)

    第:1页

    寄存器:49 (0x31)

    数据:64 (0x40)

    第:1页

    寄存器:50 (0x32)

    数据: 0 (0x00)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    尝试以下设置:

    e2e.ti.com/.../3465.register.xlsx

    基于以下时钟树:

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我始终感谢您的友好支持。

    我们的客户在2号音频路径上还有另一个问题、如下图。

    1号音频路径没有问题。

    它们在2号音频路径上设置所有增益0dB。

    但是、输出高于输入信号并具有噪声。

    您可以检查寄存器设置并提供分辨率吗?

    我们的客户必须清除此问题并生产大规模产品。

    请帮帮我们。

    *症状图像

    * Regiser 设置

    [第0页]   [第1页]
    0 寄存器:0x00、值: 0 (0x000) 0 寄存器:0x00、值: 1 (0x001)
    1 寄存器:0x01、值: 0 (0x000) 1 寄存器:0x01、值: 0 (0x000)
    2. 寄存器:0x02、值: 1 (0x001) 2. 寄存器:0x02、值: 0 (0x000)
    3. 寄存器:0x03、值:102 (0x066) 3. 寄存器:0x03、值: 0 (0x000)
    4. 寄存器:0x04、值: 3 (0x003) 4. 寄存器:0x04、值: 0 (0x000)
    5. 寄存器:0x05、值:145 (0x091) 5. 寄存器:0x05、值: 0 (0x000)
    6. 寄存器:0x06、值: 8 (0x008) 6. 寄存器:0x06、值: 0 (0x000)
    7. 寄存器:0x07、值: 0 (0x000) 7. 寄存器:0x07、值: 0 (0x000)
    8. 寄存器:0x08、值: 0 (0x000) 8. 寄存器:0x08、值: 0 (0x000)
    9. 寄存器:0x09、值: 0 (0x000) 9. 寄存器:0x09、值: 0 (0x000)
    10. 寄存器:0x0a、值: 0 (0x000) 10. 寄存器:0x0a、值: 0 (0x000)
    11. 寄存器:0x0B、值:176 (0x0b0) 11. 寄存器:0x0B、值: 0 (0x000)
    12. 寄存器:0x0c、值:130 (0x082) 12. 寄存器:0x0c、值: 0 (0x000)
    13. 寄存器:0x0d、值: 0 (0x000) 13. 寄存器:0x0d、值: 0 (0x000)
    14. 寄存器:0x0E、值:128 (0x080) 14. 寄存器:0x0E、值: 0 (0x000)
    15. 寄存器:0x0F、值:128 (0x080) 15. 寄存器:0x0F、值: 0 (0x000)
    16. 寄存器:0x10、值:12 (0x00c) 16. 寄存器:0x10、值: 0 (0x000)
    17. 寄存器:0x11、值: 0 (0x000) 17. 寄存器:0x11、值: 0 (0x000)
    18 寄存器:0x12、值:176 (0x0b0) 18 寄存器:0x12、值: 0 (0x000)
    19. 寄存器:0x13、值:130 (0x082) 19. 寄存器:0x13、值: 0 (0x000)
    20. 寄存器:0x14、值:128 (0x080) 20. 寄存器:0x14、值: 0 (0x000)
    21. 寄存器:0x15、值:128 (0x080) 21. 寄存器:0x15、值: 0 (0x000)
    22. 寄存器:0x16、值: 4 (0x004) 22. 寄存器:0x16、值: 0 (0x000)
    23 寄存器:0x17、值: 0 (0x000) 23 寄存器:0x17、值: 0 (0x000)
    24 寄存器:0x18、值: 0 (0x000) 24 寄存器:0x18、值: 0 (0x000)
    25 寄存器:0x19、值: 0 (0x000) 25 寄存器:0x19、值: 0 (0x000)
    26 寄存器:0x1A、值: 1 (0x001) 26 寄存器:0x1A、值: 0 (0x000)
    27. 寄存器:0x1b、值: 0 (0x000) 27. 寄存器:0x1b、值: 0 (0x000)
    28. 寄存器:0x1c、值: 0 (0x000) 28. 寄存器:0x1c、值: 0 (0x000)
    29. 寄存器:0x1d、值: 0 (0x000) 29. 寄存器:0x1d、值: 0 (0x000)
    30 寄存器:0x1E、值:136 (0x088) 30 寄存器:0x1E、值: 0 (0x000)
    31. 寄存器:0x1f、值: 0 (0x000) 31. 寄存器:0x1f、值:134 (0x086)
    32 寄存器:0x20、值: 0 (0x000) 32 寄存器:0x20、值: 6 (0x006)
    33. 寄存器:0x21、值: 0 (0x000) 33. 寄存器:0x21、值:78 (0x04e)
    34 寄存器:0x22、值: 0 (0x000) 34 寄存器:0x22、值: 0 (0x000)
    35. 寄存器:0x23、值: 0 (0x000) 35. 寄存器:0x23、值:64 (0x040)
    36. 寄存器:0x24、值:192 (0x0c0) 36. 寄存器:0x24、值: 0 (0x000)
    37. 寄存器:0x25、值:168 (0x0a8) 37. 寄存器:0x25、值: 0 (0x000)
    38. 寄存器:0x26、值:17 (0x011) 38. 寄存器:0x26、值:127 (0x07f)
    39. 寄存器:0x27、值: 0 (0x000) 39. 寄存器:0x27、值:127 (0x07f)
    40 寄存器:0x28、值: 0 (0x000) 40 寄存器:0x28、值: 7 (0x007)
    41. 寄存器:0x29、值: 0 (0x000) 41. 寄存器:0x29、值: 2 (0x002)
    42. 寄存器:0x2a、值: 0 (0x000) 42. 寄存器:0x2a、值: 0 (0x000)
    43. 寄存器:0x2b、值: 0 (0x000) 43. 寄存器:0x2b、值: 0 (0x000)
    44. 寄存器:0x2C、值: 0 (0x000) 44. 寄存器:0x2C、值:32 (0x020)
    45. 寄存器:0x2D、值: 0 (0x000) 45. 寄存器:0x2D、值:134 (0x086)
    46. 寄存器:0x2e、值: 0 (0x000) 46. 寄存器:0x2e、值: 2 (0x002)
    47. 寄存器:0x2F、值: 0 (0x000) 47. 寄存器:0x2F、值: 0 (0x000)
    48 寄存器:0x30、值: 0 (0x000) 48 寄存器:0x30、值:32 (0x020)
    49 寄存器:0x31、值: 0 (0x000) 49 寄存器:0x31、值:128 (0x080)
    50 寄存器:0x32、值: 0 (0x000) 50 寄存器:0x32、值: 1 (0x001)
    51. 寄存器:0x33、值: 2 (0x002) 51. 寄存器:0x33、值: 0 (0x000)
    52. 寄存器:0x34、值:50 (0x032) 52. 寄存器:0x34、值: 0 (0x000)
    53. 寄存器:0x35、值:18 (0x012) 53. 寄存器:0x35、值: 0 (0x000)
    54 寄存器:0x36、值: 2 (0x002) 54 寄存器:0x36、值: 0 (0x000)
    55 寄存器:0x37、值: 2 (0x002) 55 寄存器:0x37、值: 0 (0x000)
    56. 寄存器:0x38、值: 2 (0x002) 56. 寄存器:0x38、值: 0 (0x000)
    57. 寄存器:0x39、值:17 (0x011) 57. 寄存器:0x39、值: 0 (0x000)
    58. 寄存器:0x3a、值:16 (0x010) 58. 寄存器:0x3a、值: 0 (0x000)
    59. 寄存器:0x3b、值: 0 (0x000) 59. 寄存器:0x3b、值: 0 (0x000)
    60 寄存器:0x3c、值: 1 (0x001) 60 寄存器:0x3c、值: 0 (0x000)
    61. 寄存器:0x3D、值: 4 (0x004) 61. 寄存器:0x3D、值: 0 (0x000)
    62. 寄存器:0x3E、值: 0 (0x000) 62. 寄存器:0x3E、值: 0 (0x000)
    63. 寄存器:0x3f、值:148 (0x094) 63. 寄存器:0x3f、值: 0 (0x000)
    64 寄存器:0x40、值: 4 (0x004) 64 寄存器:0x40、值: 0 (0x000)
    65 寄存器:0x41、值: 0 (0x000) 65 寄存器:0x41、值: 0 (0x000)
    66 寄存器:0x42、值: 0 (0x000) 66 寄存器:0x42、值: 0 (0x000)
    67 寄存器:0x43、值: 0 (0x000) 67 寄存器:0x43、值: 0 (0x000)
    68 寄存器:0x44、值: 0 (0x000) 68 寄存器:0x44、值: 0 (0x000)
    69 寄存器:0x45、值:56 (0x038) 69 寄存器:0x45、值: 0 (0x000)
    70 寄存器:0x46、值: 0 (0x000) 70 寄存器:0x46、值: 0 (0x000)
    71. 寄存器:0x47、值: 0 (0x000) 71. 寄存器:0x47、值: 0 (0x000)
    72. 寄存器:0x48、值: 0 (0x000) 72. 寄存器:0x48、值: 0 (0x000)
    73. 寄存器:0x49、值: 0 (0x000) 73. 寄存器:0x49、值: 0 (0x000)
    74. 寄存器:0x4a、值: 0 (0x000) 74. 寄存器:0x4a、值: 0 (0x000)
    75 寄存器:0x4b、值:238 (0x0ee) 75 寄存器:0x4b、值: 0 (0x000)
    76. 寄存器:0x4c、值:16 (0x010) 76. 寄存器:0x4c、值: 0 (0x000)
    77 寄存器:0x4d、值:216 (0x0d8) 77 寄存器:0x4d、值: 0 (0x000)
    78 寄存器:0x4e、值:126 (0x07e) 78 寄存器:0x4e、值: 0 (0x000)
    79 寄存器:0x4f、值:227 (0x0e3) 79 寄存器:0x4f、值: 0 (0x000)
    80 寄存器:0x50、值: 0 (0x000) 80 寄存器:0x50、值: 0 (0x000)
    81. 寄存器:0x51、值:128 (0x080) 81. 寄存器:0x51、值: 0 (0x000)
    82. 寄存器:0x52、值: 0 (0x000) 82. 寄存器:0x52、值: 0 (0x000)
    83. 寄存器:0x53、值: 0 (0x000) 83. 寄存器:0x53、值: 0 (0x000)
    84 寄存器:0x54、值: 0 (0x000) 84 寄存器:0x54、值: 0 (0x000)
    85. 寄存器:0x55、值: 0 (0x000) 85. 寄存器:0x55、值: 0 (0x000)
    86 寄存器:0x56、值: 0 (0x000) 86 寄存器:0x56、值: 0 (0x000)
    87 寄存器:0x57、值: 0 (0x000) 87 寄存器:0x57、值: 0 (0x000)
    88 寄存器:0x58、值:127 (0x07f) 88 寄存器:0x58、值: 0 (0x000)
    89 寄存器:0x59、值: 0 (0x000) 89 寄存器:0x59、值: 0 (0x000)
    90 寄存器:0x5a、值: 0 (0x000) 90 寄存器:0x5a、值: 0 (0x000)
    91. 寄存器:0x5b、值: 0 (0x000) 91. 寄存器:0x5b、值: 0 (0x000)
    92 寄存器:0x5c、值: 0 (0x000) 92 寄存器:0x5c、值: 0 (0x000)
    93 寄存器:0x5d、值: 0 (0x000) 93 寄存器:0x5d、值: 0 (0x000)
    94 寄存器:0x5e、值: 0 (0x000) 94 寄存器:0x5e、值: 0 (0x000)
    95 寄存器:0x5f、值: 0 (0x000) 95 寄存器:0x5f、值: 0 (0x000)
    96 寄存器:0x60、值: 0 (0x000) 96 寄存器:0x60、值: 0 (0x000)
    97 寄存器:0x61、值: 0 (0x000) 97 寄存器:0x61、值: 0 (0x000)
    98 寄存器:0x62、值: 0 (0x000) 98 寄存器:0x62、值: 0 (0x000)
    99 寄存器:0x63、值: 0 (0x000) 99 寄存器:0x63、值: 0 (0x000)
    100 寄存器:0x64、值: 0 (0x000) 100 寄存器:0x64、值: 0 (0x000)
    101. 寄存器:0x65、值: 0 (0x000) 101. 寄存器:0x65、值: 0 (0x000)
    102. 寄存器:0x66、值: 0 (0x000) 102. 寄存器:0x66、值: 0 (0x000)
    103. 寄存器:0x67、值: 0 (0x000) 103. 寄存器:0x67、值: 0 (0x000)
    104. 寄存器:0x68、值: 0 (0x000) 104. 寄存器:0x68、值: 0 (0x000)
    105. 寄存器:0x69、值: 0 (0x000) 105. 寄存器:0x69、值: 0 (0x000)
    106. 寄存器:0x6A、值: 0 (0x000) 106. 寄存器:0x6A、值: 0 (0x000)
    107. 寄存器:0x6b、值: 0 (0x000) 107. 寄存器:0x6b、值: 0 (0x000)
    108. 寄存器:0x6c、值: 0 (0x000) 108. 寄存器:0x6c、值: 0 (0x000)
    109. 寄存器:0x6d、值: 0 (0x000) 109. 寄存器:0x6d、值: 0 (0x000)
    110 寄存器:0x6e、值: 0 (0x000) 110 寄存器:0x6e、值: 0 (0x000)
    111. 寄存器:0x6f、值: 0 (0x000) 111. 寄存器:0x6f、值: 0 (0x000)
    112 寄存器:0x70、值: 0 (0x000) 112 寄存器:0x70、值: 0 (0x000)
    113 寄存器:0x71、值: 0 (0x000) 113 寄存器:0x71、值: 0 (0x000)
    114 寄存器:0x72、值: 0 (0x000) 114 寄存器:0x72、值: 0 (0x000)
    115 寄存器:0x73、值: 0 (0x000) 115 寄存器:0x73、值: 0 (0x000)
    116 寄存器:0x74、值: 0 (0x000) 116 寄存器:0x74、值: 0 (0x000)
    117 寄存器:0x75、值:96 (0x060) 117 寄存器:0x75、值: 0 (0x000)
    118 寄存器:0x76、值: 0 (0x000) 118 寄存器:0x76、值: 0 (0x000)
    119 寄存器:0x77、值: 0 (0x000) 119 寄存器:0x77、值: 0 (0x000)
    120 寄存器:0x78、值: 0 (0x000) 120 寄存器:0x78、值: 0 (0x000)
    121. 寄存器:0x79、值: 0 (0x000) 121. 寄存器:0x79、值: 0 (0x000)
    122. 寄存器:0x7a、值: 0 (0x000) 122. 寄存器:0x7a、值: 0 (0x000)
    123. 寄存器:0x7B、值: 0 (0x000) 123. 寄存器:0x7B、值: 0 (0x000)
    124. 寄存器:0x7c、值: 0 (0x000) 124. 寄存器:0x7c、值: 0 (0x000)
    125. 寄存器:0x7d、值: 0 (0x000) 125. 寄存器:0x7d、值: 0 (0x000)
    126. 寄存器:0x7E、值: 0 (0x000) 126. 寄存器:0x7E、值: 0 (0x000)
    127. 寄存器:0x7f、值: 0 (0x000)   127. 寄存器:0x7f、值: 0 (0x000)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    从上面的寄存器可以看出、它们似乎没有遵循我的寄存器建议。

    时钟设置基于24MHz 的 MCLK 和8kHz 的采样、如上所示。

    请让他们尝试附加的设置、主机将需要提供 WCLK=8kHz 和 BCLK=256KHz。

    我不知道他们是如何连接系统上的数字数据的、他们也可以使用内部回送。

    e2e.ti.com/.../test2-register.xlsx

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我很抱歉提出其他 请求。

    其 MCLK 为12.288MHz 而非24MHz。

    此外、它们还将最终设置 MCLK 12.288MHz。

    它们无法将此 MCLK 从12.288MHz 更改为24MHz。

    因此、我需要基于 MCLK 12.288MHz 的寄存器设置。

    我很期待收到该寄存器。

    请再次帮助我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您应该能够在以后的寄存器设置中帮助他们。

    要更改 MCLK、您可以使用 PLL 计算器并配置不同的分频器以获得如下所示的采样率、并确保不会基于 D 值违反 PLL 限制。

    我这次按照新的 MCLK 连接了寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../test2-register-12.288MHz_5F00_MCLK.xlsx

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们应用了您发送的这些寄存器设置。

    但是、测试结果是相同的。

    此外、我们还测试了另一个音频路径、即 CPU (数字、正弦波1KHz 信号)->音频编解码器(DAC -> HPOUT)。

    当我们在 HPOUT 检查具有示波器的信号时、会出现抖动等噪声。

    下面是波形。

     

    您对解决问题或您的问题有什么好主意吗?

    我必须检查和更改哪些寄存器?

    请告诉我我该怎么做?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    情况不应如此。

    您能否捕获2个周期的 WCLK 以及 BCLK 以及寄存器的作用域和 i2cdump 来再次确认?

    为了加快处理速度、是否可以像我在 Excel 工作表中放置的那样设置寄存器的格式?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    以下是您请求的内容。

    很抱歉、在一个窗口中未同时捕获 WCLK、BCLK 波形。

    我从客户那里单独获得这些波形。

    这并不容易、但请先检查。

    寄存器转储

    e2e.ti.com/.../codec_5F00_chip_5F00_reg.xlsx

    BCLK - 256KHz

    WCLK - 8kHz

    MCLK - 12.288MHz

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它们不使用我为上述12.288MHz 发送的寄存器设置。

    此外、WCLK 不正确、看起来与 BCLK 相同。

    e2e.ti.com/.../8787.codec_5F00_chip_5F00_reg.xlsx

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我在设置您发送的内容后收到了我们客户的反馈。

    但是、没有影响。 症状相同。

    哪种情况或寄存器会产生抖动噪声或我们客户的症状?

    如果您有任何想法或检查点、可以将其发送给我吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    Peter 将在下周上班、请耐心等待、因为我们将在这一节假日期间继续努力为您提供帮助。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这里有2种可能的原因:

    1. 寄存器设置不正确或
    2. 需要电路板滤波器

    如果他们确定设置与我提供的设置相匹配、则下一步是向我发送 HPOUT 上的原理图。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    此问题不是寄存器设置或电路板滤波器问题。

    我评估了"TLV320AIC3120EVM-U"以澄清此问题。

    最后、我观察到该器件 DAC 的噪声。

    我还检查了在1KHz 正弦波上添加此噪声、就像客户问题一样。

    我必须向我们的客户发送根本原因。  

    请检查 EVM 并向我反馈您的测试结果吗?

    还要告诉我该器件是否存在该故障。

    *使用 EVM 的测试结果

    1、基准接地噪声水平

     

    2. HPOUT 的噪声级别。

     2-1. HPOUT 噪声级别和测试条件

     * HPOUT 噪声

     *测试条件

     2-2. HPOUT 噪声级别和测试条件

     * HPOUT 噪声

     *测试条件

     2-3. HPOUT 噪声级别和测试条件

     * HPOUT 噪声

     *测试条件

     2-4. HPOUT 噪声级别和测试条件

     * HPOUT 噪声

     *测试条件

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    2-3 HPOUT 噪声级别的第2个测试条件图像、测试条件不适用于 HPOUT 噪声。

    在这种情况下、噪声与2-2或2-3的结果相同。

    我很抱歉造成混淆。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该 EVM 专为 HPOUT 插孔而设计、该插孔通常连接到内置滤波器的耳机。

    因此、如果您仅监控该输出、您将看到高频噪声。

    我已经使用具有和不具有 LPF 的 EVM 捕获了 HPOUT、您可以看到差异。

    CH1位于 LPF 之后、CH2是音频插孔的输出。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好消息听起来不错。

    我认为、如果您发送 LPF 电路(包括组件值)、此问题将会得到解决。

    请尽快将其发送给我吗?

    以下是客户的最终原理图。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我使用100欧姆和47nF 来提供大约33.8K 的截止频率。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我不太清楚我在 C434之前或 C434之后将 LPF 电路放置在哪里。

    您能否提供从引脚27 (HPOUT)到终点 LPF 的电路图?

    我现在正在等待您的反馈。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    交换 C434和 R77的位置、将 C434更改为47nF、将 R77更改为100 Ω。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我始终感谢您的友好支持。

    当我们在 HPOUT 上应用 LPF 时、我们观察到噪声的改善。

    测试条件为2号路径、如下所示。

    我现在有两个问题。

    请检查并回复我吗?

    当我们放大 LPF 电路后的输出信号时、我们可以观察到存在如下的阶梯。

      请告诉我、我们是否可以改进这个阶梯?

    2. 它们在2号音频路径上设置所有增益0dB。

      但是、输出高于输入信号、如下所示。

    寄存器设置是您发送的内容。

    e2e.ti.com/.../211201_5F00_d4216_5F00_ti_5F00_reg_5F00_setting.xlsx

    当我检查寄存器时、我认为没有问题。

    您能否检查并回复我、根本原因是什么?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果路径1正常、设置似乎仍然不正确。

    您能让他们再次执行 i2cdump 吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在下面向您发送的 Excel 文件是它们的设置和转储。

    e2e.ti.com/.../0572.211201_5F00_d4216_5F00_ti_5F00_reg_5F00_setting.xlsx

    我需要向您发送什么内容?

    请告诉我更具体的信息。

    您是否在路径2上进行了测试?

    如果是、您能否发送比较输入(MIC1RP)和输出(LPF 后的 HPOUT)的捕获图像?

    此外、在 MCLK = 12.288MHz 的条件下、您是否可以在测试路径2后发送寄存器设置文件?

    我们将使用它进行测试。

    请问我的问题1吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您将增益设置为0dB、但输出未反映这一点、则可能是设置不正确-这就是我要求再次检查的原因。

    请尝试用红色突出显示的此设置。  

    e2e.ti.com/.../4503.211201_5F00_d4216_5F00_ti_5F00_reg_5F00_setting.xlsx

    如果它仍然相同、那么我们需要单独检查路径、 通过音频精度或某种分析器捕获数字输出来检查 ADC 路径、并对照输入检查 ADC 路径是否正确、然后继续将 ADC 数据路由到 DAC 路径。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我有疑问。

    当我检查您的寄存器设置时、为什么我要设置"DIN 到 DOUT 环回被启用"?

    我们需要检查"ADC 到 DAC 回送已启用"。

    如果您可以将 EVM 作为客户的测试条件进行测试、我们可以检查是否存在相同的问题。

    您能否先对其进行测试并让我知道测试结果?

    最好通过这种方式与客户讨论他们的问题。

    请帮帮我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为您将会非常忙、但我和我们的客户确实希望找到此问题的根本原因。

    首先、您的 EVM 测试结果非常重要。

    那么、您能否分享您在 EVM 上的测试结果?

    请参阅以下内容、这是我们的附加测试结果。

    测试 "EVM"的 ADC 到 DAC 环回"

     -。 EVM 上 J2的 PIN2 (MIC1LP):函数发生器的1Vp-p 1kHz 正弦波(Ch1)

     -。  EVM 上 J4 (HPL)的 PIN2:无输出(CH4)

      因此、最后我无法在 EVM 上进行测试。

      请检查并告知我。

     -。 测试设置和 GUI 设置

    2.测试"SoC 到 DAC"路径。

      将他们原来的 B'd (Nuvoton 编解码器、参考集)与我们安装在编解码器上的 B'd 进行比较。

      测试结果是、我们的编解码器 b 的 HPOUT 级别大于原始 B 级别。

      因此、我想知道 ADC 路径上是否存在问题。

    -。  原始 B'd (Nuvoton 编解码器、参考集)

    -。 我们的编解码器安装了 B'd

    我期待收到您的测试结果和更具体的响应。

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下周我会再回来。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的、我会等待并希望得到您的良好反馈。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是我在 EVM 上看到的、它显示的输出比输入高一点。

    这对客户来说是个问题吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、没错。

    我们需要从您那里找出导致这一结果的根本原因。

    我需要您详细解释这一点、以便与我们的客户进行交流。

    此外、我不知道为什么 Hpout 无法通过我的 EVM 测试。

    能否在 GUI 工具和 EVM 上发送测试设置?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这不违反规格、耳机 FS 输出电压是典型值。

    通常情况下、差异很小、您可以始终使用增益。

    我的设置为连接。

    e2e.ti.com/.../AIC3120_5F00_ADC_5F00_DAC_5F00_init_5F00_0dB_5F00_for-test_5F00_classD_5F00_mute.txt

    我现在将关闭此案例。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们希望您能解释此问题的根本原因。

    没有足够的通信网。 总之、我们将接受它。

    以前曾提出以下问题。

    请给我一个解决方案。

    这是我必须解决的问题。

    请帮助。

    当我们在 LPF 电路之后放大输出信号时、我们可以观察到存在如下的阶梯。

    请告诉我、我们是否可以改进这个阶梯?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    例如、可以尝试使用不同的采样44.1kHz、看看是否在那里看到同样的情况、我不知道他们的系统、因为我没有使用 EVM 看到它。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的客户已经确认、在采样率44.1kHz 时没有问题。

    但其系统只能支持8kHz、16KHz (G.711/ADPCM 16KHz)的采样率。

    您能给我一个解决方案(寄存器设置。 ETC)在 MCLK 12.288MHz、采样率为8kHz、16KHz 的情况下再次检查后?

    我们即将推出、因此请提供更多帮助。

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。 当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    他们知道它是来自 ADC 还是 DAC 路径吗? 他们应该单独检查路径、而不是盲目尝试不同的设置。

    尝试不同的 PRB、如将当前 PRB_P4或 PRB_R4更改为 P6或 R6、更高的处理能力将消耗更多功率。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    新年快乐!!!

    我将按照您的指南进行尝试。

    现在、我想获取您在  MCLK 12.288MHz、采样率8kHz、16KHz 条件下测试的寄存器设置文件。

    如果寄存器设置文件不存在问题、我们将在将其应用到客户 Bd 后进行测试。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是我们的测试结果。

    但 DAC 路径没有改善。

    请参阅以下测试结果。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    EVM 不是为外部 MCLK 构建的、请在下周之前订购并修改 EVM。

    在平均时间内、尝试16KHz、您也可以使用不同的 DOSR。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢、我明白了。

    我将尝试16KHz、并等待您的测试结果。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是8kHz 的 DAC 设置和响应。

    e2e.ti.com/.../AIC3120_5F00_DAC_5F00_init_5F00_0dB_5F00_for-test_5F00_8KHz_5F00_768.txt

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的努力和反馈。

    我们在示波器的跨度400us 处找不到阶梯问题。

    作为我们的客户设置、我们需要在跨度(Tdiv = 40us)条件下检查波形。

    因此我们可以澄清这个问题。

    您能否按照我的要求检查并发送波形?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用此设置尝试设置、因为我看到了改进。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否在示波器的40us/div、200mV/div 条件下再次检查它?

    这是我们客户的情况。

    当我与客户以40us/div、1V/div 的速率进行检查时、您发送的波形与您相同。

    但是 、当我以40us/div、200mV/div 的速率检查它时、没有任何改进。

    请将捕获的波形发送给我。

    另一个问题是有关您的文本文件的问题。有关寄存器设置。

    以下是您发送的代码。

    我是否必须先按   顺序写入 w 30 1F 04、然后按顺序写入 w 30 1F 82?

    1F 04是复位值。

    否则  、是否可以一次写入 w 30 1F 86?

    --------------------------------------------------

    已选择# PAGE 1 (#页1)

    宽30 00 01

    #编程共模电压(defalut = 1.35V)

    编号

    宽30 1F 04

    # de-pop、Power On = 800ms、Step Time = 4ms

    宽30 21 4e

    编号

     

    (笑声)

     

    # HPOUT 加电

    宽30 1F 82

    #启用 HPOUT 输出模拟音量、设置= 0dB

    宽30 24 80

    第5个。 为 DAC 加电

    #(a)将寄存器页设置为0

    编号

    --------------------------------------------------

    此致、

    Michael