This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:有关 MCLK 的查询

Guru**** 2520340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1050323/tlv320aic3120-inquiry-about-mclk

器件型号:TLV320AIC3120

专家您好!

我们的客户正在使用此器件进行设计。

它们的电路板配置为两个电路板、即处理器板和音频编解码器板。

此音频编解码器无法从处理器 b 接收 MCLK。

因此、它们必须使用来自另一个振荡器的另一个时钟源、该振荡器不同于过程振荡器。

下面是他们使用它的方框图。

没有问题吗? 他们可以使用它吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要进行组合、请在稍后阶段编写。

    下周晚些时候、我将再次查看。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们正在等待您的反馈。

    请检查并告知我们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多给我几天时间、如果我们还有其他事情可以做、我正在等待团队提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 LC 滤波器更改 RC 滤波器、从 L=33uH 和 C=660nF 开始、看看这对其系统是否合适

    如果需要、您可以通过增大电容值来进一步调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是否有任何改进?

    您能否告诉我在应用 LC 滤波器之前和之后捕获的波形?

    我必须首先检查它、我 需要在示波器的跨度(40uS/div、200mV/div)条件下捕获波形。

    请理解我的请求。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 RC:

    使用 LC (33uH、660nF):

    使用 LC (33uH、853nF):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请帮个忙吗?

    该寄存器设置是您以前发送给我的设置。

    您能否为我提供16kHz 采样率的寄存器设置?

    e2e.ti.com/.../1222.AIC3120_5F00_DAC_5F00_init_5F00_0dB_5F00_for-test_5F00_8KHz_5F00_768.txt

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将寄存器0x0D 中的 DOSR 从768更改为384、并保持不变:

    宽30 0D 01 80