This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:miniDSP 规范

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, PCM3168A, SRC4392, SRC4382, DIX4192, SRC4184, SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055845/tlv320aic3268-minidsp-spec

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: PCM3168ASRC4392SRC4382DIX4192SRC4184DIX9211SRC4194

您好、先生、

我的客户正在寻找音频编解码器器件、并请求以下规格。

1.4串行输入4串行输出、I2S 和 S/PDIF

2.音频延迟功能

3. I2C 主设备或 SPI 接口控制

DSP 内核高达200MHz

如果有合适的器件、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我提供反馈之前、您是否有特定原因对 TLV320AIC3268 器件型号提出了问题?

    此致、

    Carson

    LPA 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户认为 TLV320AIC3268接近他们的要求、但他们仍然需要他们要求的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这一见解、我们的编解码器专家也在外面、但我将研究哪些是最优秀的、并在本周结束之前与我的同事进行交谈并与您联系。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能否提供最低要求? AIC3268不支持4个 I2S 接口、但 PCM3168A 支持、但没有 S/PDIF。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm3168a.pdf?ts=1638205584978&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM3168A

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户的最低要求如下所示。

    1、4通道 I2S

    2.异步采样率转换器(ASRC)功能

    3.输入音频延迟功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我将请求我们的营销团队提供帮助以提出建议。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您提到的最新要求是4通道 I2S、这是4个音频通道还是4个 I2S 接口? 如果是4个音频 I2S 通道、那么您只需要2个 I2S 接口、因为在 I2S 接口中将有2个通道。 请确认 S/PDIF 不是要求-正确吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户需要4通道 I2S 输入/输出和1通道 S/PDIF TX/RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果他们不需要 ADC/DAC、只需要寻找接口器件、那么可以选择:

    1. 2个 SRC4382或 SRC4392:这些器件只集成2个通道 SRC 和 S/PDIF,因此我们需要其中两个。
    2. SRC4184/SRC4194 + DIX921/DIX4192

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢!