您好!
我想知道如何禁用 Biquad 滤波器。 具体而言、我使用 ADC 抽取滤波器 B 通过麦克风对音频进行采样、因为有3个 Biquad 滤波器。 我想禁用 Biquad 滤波器 C。或者、是否有任何方法可以禁用它、如果是、则我想禁用它。
谢谢、
千山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道如何禁用 Biquad 滤波器。 具体而言、我使用 ADC 抽取滤波器 B 通过麦克风对音频进行采样、因为有3个 Biquad 滤波器。 我想禁用 Biquad 滤波器 C。或者、是否有任何方法可以禁用它、如果是、则我想禁用它。
谢谢、
千山
Arthur、您好!
我有两个问题。
你为 N0 = 0xFFFFFFL 共享的值与我的计算结果不匹配。 由于2^23等于十进制的8388608、如果我们以 N0 = 0x800000 (十进制的8388608)进行写入、则其余的 N1、N2、D1、D2都为零、则传输函数变为1。 我可以直接在 N0系数寄存器中写入0x800000、还是需要写入0x800000的二进制补码?
2.当我从 TIBQ 计算器获取 Biquad 滤波器值时。 我可以直接将这些值写入 Biquad coef 寄存器中、还是需要进一步计算、如对值进行除法或对值进行二进制补码、然后将其写入寄存器中?
谢谢、
千山
您好,Kishan,
我尚未对此进行测试。 但是、您应该对0x800000进行编程、这是正确的。
我不认为该值应该是二进制补码、因为双二阶系数不会为负。
有关 TIBQ 的信息。 应将系数标准化为"D" 0值。
例如、当我使用 TIBQ 时、它会生成系数、其中 D0 = 32768

但是、AIC3204的 D0 = 2^23 = 8388608
因此、需要将 TIBQ 系数乘以(8388608/32768) 256才能在 AIC3204中获得相同的频率重组
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
正如您所说、TIBQ 系数需要乘以(8388608/32768) 256。 我认为这适用于16位分辨率、但当我们使用24位分辨率时、我们不需要与任何值相乘。 我是对的吗?
我已从 TIBQ 计算器中获得这些值:
文本"*采样率= 16000 "
文本"*滤波器1高通二阶巴特沃斯、40 Hz FC 0.0 dB"
文本"*滤波器2高通一阶巴特沃斯、91Hz FC 0.0dB"
文本"*滤波器3低通二阶巴特沃斯、7800 Hz FC 0.0 dB "
文本"* BQ:h (z)=(N0 + 2 * N1/z + N2/(Z2))/(8388608 - 2 * D1/z - D2/(Z2))"
文本"*格式为 N0、N1、N2、D1、D2"的滤波器系数
文本"* 1O:h (z)=(N0 + N1/z)/(8388608 - D1/z)"
文本"*格式为 N0、N1、D1"的滤波器系数
文本"*过滤器1 BQ"
0x7E95FE
0x816A02
0x7E95FE
0x7E93FF
0x82D002
文本"*过滤器2 1O"
0x7DC0B8
0x823F48
0x7B8172
文本"*过滤器3 BQ"
0x791585
0x791585
0x791585
0x871A55
0x8D7541
因此、对于使用一阶双二阶传输函数而不是二阶双二阶双二阶传输函数的滤波器2、我是否需要将值除以2、然后使用该值的有符号二进制补码?
谢谢、
千山
正确、只需选择24位分辨率就更简单了。
Unknown 说:因此,对于使用一阶双二阶传输函数而不是二阶双二阶双二阶传输函数的滤波器2,我是否需要将值除以2,然后使用带符号的二进制补码?
不需要在生成了 cefs 后进行任何数学运算(除非您按照我们讨论的方式将16位 cofs 转换为24位)、这些 cefs 已准备好进行编程
在哪里可以根据需要禁用 Biquad C?
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
对于我的回复、"对于使用一阶双二阶传输函数而非二阶双二阶双二阶传输函数的滤波器2、我是否需要将值除以2、然后使用该值的有符号二进制补码?" 我正在澄清我的问题、所有 Biquad 滤波器都使用二阶传递函数、但我使用 TIBQ 计算器计算了 Biquad 滤波器2的一阶传递函数、因此我需要将 N1和 D1系数除以2、然后对 N1和 D1进行编程。 请重新检查文档 slaa557.pdf 并查看下面的公式。 二阶方程中的 N1和 D1乘以2、因此如果我直接使用 N1和 D1 COef 值、该值将变为两倍。 因此,我对把 N1和 D1除以2感到关注。 此外、我还录制 了一个数值为0x823F48的 N1和值为0x7B8172的 D1音频。 整个音频都非常嘈杂。


关于禁用滤波器、无论我使用0x800000 = 8388608作为 N0 COef 还是0x7FFFFF = 8388607、都将 N1、N2、D1、D2全部归零。 由于 D0 = 2^23 = 8388608、因此 H (z)现在变为 N0/D0、因此8388608/8388608给出 H (z)= 1、8388607/8388608给出 H (z)= 0.9999998807907104、这更接近1、因此我们可以使用这两个值绕过滤波器。 如果我错了、请纠正我的问题。
谢谢、
千山
您好,Kishan,
很抱歉、我今天没有机会查看这个问题。 我将在星期一查看这一点、看看我是否可以澄清您的问题。 在平均时间内、我有一个 PDF、它解释了有关 TIBQ 的一点。
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
您是否有机会查看我的问题?
我有一个问题、请查看下面的内容


Biquad A 中的系数 D1一阶 IIR 和 N0均指 C39、但寄存器不同。 如果 C39 (PG 9、Reg 40、41、42)是 一阶 IIR 中的 C38 (PG 9、Reg 40、41、42)、或者是文档 slaa557.pdf 中的拼写错误。 如果是、您能告诉我哪一个是正确的吗?
为了进行确认、您可以告诉我、用于 AGC 低通滤波器的默认系数是多少?
您还能告诉我、哪个模块在 ADC 处理模块 PRB_R11中包含 AGC 低通滤波器?
因此、ADC 处理块 PRB_R11中使用了两个一阶 IIR 滤波器。 因此、我想知道哪个一阶 IIR 滤波器属于 PRB_R11中的滤波器。 请参阅下面的扣合。


谢谢、
千山
不需要、您无需除以2或采用二进制补码
[引用 userid="302902" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056625/tlv320aic3204-how-to-disable-specific-biquad-filter-in-decimation-filters/3929486 #3929486"]C39 (PG 9、寄存器40、41、42)是否 应为 C38 (PG 9、寄存器40、41、42)(一阶 IIR)或文档 slaa557.pdf 中的拼写错误。 如果是、您能告诉我哪一个是正确的吗?是的、这应该是 C38。 这是一个拼写错误。
这些是 AGC 系数的复位值

此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
感谢您提供信息。
正如您所说的那样、我不需要将其除以2或取2的补码。 这里是我使用 TIBQ 和 PurePath 计算系数值的东西。
从 TIBQ 得到的值是什么
因此、当我使用 TIBQ 系数值时、我会听到有噪声的音频。
我从 TI 的 PurePath Studio 获得的价值是什么
因此、当我使用 TI 的 PurePath 系数值时、音频正常。 请帮助我理解这一点、因为对于滤波器2 1O、TIBQ 和 PurePath 会为 N1和 D1提供不同的值。
谢谢、
千山