This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:TDM16

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1, PCM5242, TPA6120A2, TPA6130A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056492/tlv320dac3100-q1-tdm16

器件型号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM5242TPA6120A2TPA6130A2

大家好、

您能否告知我们 TLV320DAC3100-Q1支持哪种 TDM 模式?

数据表中没有关于 TDM 的详细信息。

它是否支持 TDM16?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    此器件可配置为 TDM、但在使用较高通道数时必须考虑一些限制:

    • BCLK 偏移位配置最大为255位
    • 您必须考虑每帧的 BCLK 计数必须至少= OFFSET +(WORD_LENGTH * CHANNEL 计数)
    • 您必须通过调整偏移信号来选择数据时隙、然后第一组数据将被视为"左"、第二组数据将被视为"右"

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    在以下情况下、我想与另一个 ADC 共享此音频 TDM16总线。  

    FSYNC:48kHz

    BCLK 至 FSYNC = 512F(24.576MHz)

    您能不能建议 TLV320DAC3100-Q1是否能支持此24.576MHz?  

    我担心数据表中的最小高/低 BCLK 时间(每个为35ns)不符合此要求。  

    如果它不满足要求、是否有其他替代 IC?  

    我需要具有 HP 放大器立体声输出、支持 TDM16和 I2C 接口的 DAC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

     对于低 BCLK 和高 BCLK、每个为35N、 将实现大约14MHz 的最大 BCLK、这将低于48K FS 所需的25MHz 和 TDM16所需的32位。

    假期结束后、我们将返回给您以寻找解决方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,在上面的计算中,我们使用32位字长,您能为    系统将字长和插槽长度更改为16吗? 如果是、则将器件置于 DSP 模式并更改器件失调电压以实现所需的 TDM 通道。

    在这种情况 下,BCLK (4x4x48kHzx16位)=12,288M,  且 bck (Max)=14MHz (基于35N ,分别表示低电平和高电平), 该部件应该可以使用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我 至少需要24位。  

    是否有任何其他具有 HP 放大器产品的音频 DAC 可满足此要求?

    如果没有、您能否推荐具有 TDM16 (>24位支持)和外部 HP 放大器的 DAC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我已要求团队根据 您的需求推荐器件。 我一听到他们的声音、就会告诉您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您可以使用 DVDD=3.3V 的 PCM5242来获得 24.576MHz 的 BCLK。

    对于 外部放大器、您可以使用 TPA3130或 TPA6120A2。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    这些器件是否有 Q100版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何 Q1版本 ,我也检查  了 TI 样片站点。

    对于 TPA3130、数据表 显示 了其应用中的汽车售后市场、但这就是我发现的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    对于放大器、可以使用 TPA6110、TPA6130、TPA6139?

    它们似乎更合理、更易于实施。 (无需负电源)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM5242 4Vrms (差分)可直接连接(直流耦合)到 TPA6130?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    TPA6130A2中有一个内部电荷泵、用于从 VDD 电源生成负电源轨。 我想、如果您馈入4Vrms、可能会导致输入削波。

    除此之外、应该可以使用 TPA6130A2或任何其他 TPA613x 放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师