This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:噼啪噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057303/tpa2011d1-pop-noise

器件型号:TPA2011D1

你(们)好

客户发现、当 TPA2011D1YFF 通电时、EN 引脚开/关会发出噼啪声、从而导致噼啪噪声。同样的情况也可以在 TPA2011D1YFFT EVM 板上看到、TPA2011D1YFFT 提供5V 的输入、OUT+/OUT-连接至 SPK、插入 RCA 插头、无需输入信号 按下 EVM 板上的 S1开关、您还会听到噗声、我可能会问是什么导致了这种情况?? 如何避免这种噼啪噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可能知道、e2e 内有几个有关杂音的线程、其中许多线程专门介绍 TPA2011D1。
    噼啪噪声主要是由输入+/-对之间的不匹配引起的。 分析和修复该问题的一种可能方法是、在上电期间使用示波器检查瞬态、然后在信号路径中添加/减少电阻和电容以影响瞬态。 但是、当您从 EVM 更改为定制板时、可能会有所不同、因此理想情况下、您应该在最终硬件上应用修复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    2πRC 有 TPA2011D1YFFT 规范中提到的2个 TPA2011D1YFFT 问题、放大器输入电容可使用以下公式:FC=1/μ 1。 fc 是否指高通滤波器的转折点? 这是否意味着 FC 以下的音频源(包括噪声)将被过滤? 或者它是否意味着其他东西?? 2.如果用于常规音频输入,是否有推荐的 fc 电容值? 或推荐的 fc 频率??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我将在下面的每个问题上添加注释:

    1. fc 是高通滤波器的-3dB 角。 是的、低于该频率的信号将被滤除。
    2. 客户可以根据其应用要求设计输入滤波器、出于音频目的、您可能希望 FC 尽可能低、接近20Hz、但需要进行权衡、因为电容器会更大。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师