Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211
你好!
一段时间前、我设计了一个条形音箱分配板、它使用 WM8804、这是一个音频收发器、我设置它将 I2S 转换为 SPDIF。
这种方法效果很好、但出于某种原因、某些条形音箱不喜欢输出的 SPDIF 信号、并且声音变得很奇怪。 它几乎就像条形音箱尝试将信号转换为环绕声或其他东西一样。
但是、这些条形音箱确实接受 PCM9211 SPDIF 信号、因此我将尝试使用此信号。
顺便说一句、我已经做了很多研究、让条形音箱接受 WM8804信号根本就无法做到。 我已经在硬件和软件模式下尝试了各种设置、但运气不好。
无论如何、由于条形音箱分配系统已经售出、我必须设计一个将现有 SPDI 信号作为输入、将其转换为 I2S、然后再次将其转换回 SPDIF 的电路板。 PCM/DIX9211确实是一款收发器、通过查看 CodecControl 接口、它看起来可能正常工作。 我有一个 PCM9211EVM 板可以使用、但我还没有成功。
我已从外部将所有 I2S 输出路由到电路板上的 I2S 输入(连接器 P7上的信号连接到接头 W11)、并且已对 U8 (74LCV244)进行去焊、并将输入光学信号直接连接到 RXIN2。
我可以验证我在 I2S 输出上是否正确解码了 I2S 信号、并且我在输出上也有有效的 SPDIF 信号。 不过,没有声音,所以显然有问题。
如何将 PCM9211转换为 SPDIF -> I2S -> SPDIF 转换器?
谢谢!