This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120可与 PurePath-CMBEVM 连接

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056816/tlv320adc3120-interfacing-with-purepath-cmbevm

主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVMTLV320ADC3120

您好!

我需要将 TLV320ADC3120与 PurePath-CMBEVM 相连接、对于 ADC、我们已经制作了定制板、并且它具有 I2S 配置、是否可以选择这样做?

如何工作?

时钟来自哪里?

有人能就此提供一些帮助吗?

此致、

Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您想要实现哪些功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    基本上、我们有来自 DSP 的模拟音频输出、我们计划使用需要 I2S/TDM 数据的智能放大器、为了将音频从模拟转换为数字形式、我们计划在主模式下使用 TLV320ADC3120、 该 ADC 将在 I2C 配置后独立工作、根据智能放大器的需要将我们的模拟音频转换为数字形式。

    现在、我们已经测试了智能放大器和 DSP、但为了测试 TLV320ADC3120、我们已经制作了定制板、 我们希望将其与智能放大器集成、因此、为了实现这一点、我们八分之一的人需要 TLV320ADC3120的示例代码、或者如果 Pure Path 控制台母板可以连接它、我们也可以使用该代码。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您只使用定制板并应用 I2C 来配置板、则会更简单。

    您可以从外部信号发生器向芯片应用 BCLK (11.2896Mhz) 并写入 I2C 命令、电路板应提供 I2S 数据

    我包括 ADC3120数据表第105页的快照,其中提供了用于设置电路板的 I2C 命令。 此外、您还需要从外部为 BCLK 供电的11.2896mHZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的澄清、只是一个查询、是否可以在没有外部 BCLK 的情况下使用 ADC?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要外部 BCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的澄清。

    由于我不太了解音频 I2S、您能澄清以下内容吗?

    我们是否可以使用由另一个 DSP 使用的处理器生成的 BCLK?

    比如并行连接?

    在 Pure Path 母板上、还提供了 I2S 连接、它是否输出了 I2S 数据?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不是智能放大器的频谱师、但我相信您可以将智能放大器用作 I2S 主器件来生成可 提供给 ADC 的 BCLK 和 LRCLK。 ADC 的 DOUT 应连接到智能放大器的 DIN。

    您需要一个来自任何时钟源的智能放大器输入时钟。

    我包含的代码快照可用于 ADC

     智能放大器的部件号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我们正在使用 TAS5766、但我不确定它是否具有主模式。

    我正在尝试使用晶振计算外部独立时钟源、以便 ADC 可以独立运行、而与音频主器件无关。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的一侧有一个小的修正。 我包含的代码用于 ADC 的从模式。 在这里、必须将一个 BCK 和 LRCK 输入到 ADC。

    我想对于驱动芯片的单个振荡器、我们需要将芯片设置为主模式并更改一些设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您能否提供主模式的示例?

    BCLK 和 LRCK 还需要什么输入频率?

    您能不能帮助我了解我们如何为两个以上的器件使用单端时钟、因为我们需要它才能独立工作?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa495/sbaa495.pdf?ts=1638466668941

    上述文档介绍了如何将器件设置为主模式。

    在主控模式下,一个时钟被提供给芯片的 IO 引脚作为一个基准并且芯片生成 BCLK、LRCLK 和 DOUT。 这些可直接提供给放大器。

    您可以将时序配置为使 fs=44.1kHz 或48K。