This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:Vref 故障

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055831/pcm4201-vref-failure

器件型号:PCM4201

您好!

PCM4201的故障率高于预期。  在3个芯片上、音频性能低于正确的质量标准。 发现 Vref 引脚上的电压错误(例如4.2V)、而不是应该存在的2.5V 电压。 该芯片部分的支持组件非常少、因此我很难确定我们的实施部分会导致该问题。 我在芯片附近有推荐的100N 电容器、附近还有一个22uF 电解电容器。 电路的下一个可能导致此问题的逻辑区域是 Vcc 输入、但这看起来是正确的、并由芯片附近的专用稳压器供电。 我也看不到数据表中提到的任何电源定序要求。  这是已知故障、还是您有什么建议可以导致此故障?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 Vin+、Vin -、Vref 和 Vcc 引脚的直流接地电阻、并与良好的器件进行比较。  

    Vin+或 Vin-线路上的瞬态有可能导致故障。 任何限流电阻器是否与模拟输入 Vin+和 Vin-串联?

    VREF -必须连接到模拟接地。 此外、检查是否有任何开关迹线在靠近 Vref 线的位置运行。 它可能会将某些东西耦合到 Vref 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    好的、感谢您的建议。 我将测试这些结果、并告诉您结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。