This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:音频放大器问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057306/tpa3118d2-audio-amp-questions

器件型号:TPA3118D2

你(们)好

客户希望使用 TI / TPA3118D2DAPR 来实现2.1通道(左声道15W 扬声器、右声道15W 扬声器和30W 低音)

1.我们的上述 TI/TPA3118D2DAPR 设计能否支持12V 输入并使用4 Ω 扬声器?

2.问了这个问题,原因是什么?不是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      使用12V 输入和4Ω Ω 扬声器、您可以实现2通道15W 输出、但无法获得30W 低音。 由于输出电压不会超过输入电压、因此 MOSFET Rdson 和电感器上的电压也可能会损失大约-0.5dB。 因此、大约11.3V 最终可能到达扬声器、这是最高电压。 计算功率时、需要使用 RMS 值、即11.3^2/2 / 4 = 15.96W。 无论您使用 BTL 或 PBTL 模式、这都是您可以从12V 输入获得的最高功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow

    功率=电压方形/阻抗、但计算中的值除以2、我想问为什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      正如我所说、您需要使用 RMS 值来计算功率、以下公式是否对您更熟悉?