This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:支持 AEC 激活

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057197/tlv320aic3262-aec-activation-support

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263

您好!

我们在项目中使用了 TLV320AIC3262、但我们找不到适用于 PurePath 的任何回声消除解决方案。

我们如何实现 AEC 功能? 是否有任何样片设计?

在项目中、我们面临回波问题非常严重。

您可以推荐任何解决方案吗?

谢谢。

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  

    由于感恩节假期、我们的专家现已不上班、至11月29日星期一、他们将乐意为您提供帮助。 感谢您的耐心等待。

    此致

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    遗憾的是、编解码器 miniDSP 没有足够的 MIP 和存储器来真正实现有效的 AEC、因此您需要使用外部 DSP 来消除回声和噪声。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我会询问有关 TLV320AIC3263的信息。 不是 AIC3262。 抱歉拼写错误。

    我在数据表中看到它具有 AEC-ANC 规格。 但我们还无法成功激活。

    请帮帮我们。 我们一直在解决回波问题。

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我将在内部进行检查、我将在另一篇文章中返回给您。

    由于您为 AIC3263提出了另一个帖子、我将关闭此帖子。

    此致、

    Peter