This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:我们是否具有 IVODD 和 SPKVDD 间隔延迟的最大建议值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057246/tas2505-q1-do-we-have-a-maximum-recommended-value-of-the-ivodd-and-spkvdd-interval-delay

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的客户 Yanfeng Technology 遇到了有关 TAS2505Q1的问题、因为有时 LDO 无法正常工作。 因此、我们希望您确认 IVODD 和 SPKVDD 间隔延迟的最大建议值、因为我在 E2E 论坛上看到了类似的主题:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908060/tas2505-q1-about-the-power-supply-recommendations-of-tas2505-q1

 此处我们知道建议的最小值为1ms、我们希望知道最大建议延迟、以便我的客户可以从该范围中选择一个合适的值来使其系统正常工作、我之前也看过您的 E2E 论坛:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568375/tas2521-tas2521-tas2505-powerup-sequence-iovdd

您说过、只要 IVODD 在 SPKVDD 之后上升、就不会出现问题、而建议的最小值大约为1ms。 因此、我们还需要您对 IVODD 和 SPKVDD 的最小和最大延迟进行双重确认。 此外、您说 IVODD 需要快速上升吗? 我可以将 IVODD 的压摆率识别为快速上升? 由于它与生产项目相关、因此我们需要您的紧急支持、非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于感恩节假期、我们的专家现已不上班、至11月29日星期一、他们将乐意为您提供帮助。 感谢您的耐心等待。

    此致

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我将通过您的内部电子邮件联系我们。  
    总的来说、建议使用一个外部 LDO、如果在这种情况下不可行、我建议遵循您共享的链接中的最新信息;最长时间不会被指定、因为序列的重要部分是最短时间。

    我将在每个主题的电子邮件主题中添加更多内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我还在周末向您发送了电子邮件、请尽快联系我、因为项目将进入大规模生产阶段。 我们已经修复了硬件设计、因此添加外部 LDO 可能不可行、因此我们重点讨论延迟方法。 我们想知道 IOVDD 和 SPKVDD 的延迟范围和最小延迟、我发送给您的电子邮件中包含了更多详细信息、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zirui、

    请查看我对电子邮件主题的跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师