This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:TAS5782MEVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5753MDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057729/tas5782mevm-tas5782mevm

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5753MDEVM

您好!

我使用的是连接到 PurePath 主板的 TAS5782MEVM。  除了来自5782的放大 L/R 信号之外、我还想使用主板的模拟输出将全范围信号馈送到低音炮。  在阅读主板手册并在 PPC3上搜索 TAS5782EVM 应用后、我仍然无法找到实现这一目标的方法。

是否有人可以向我提供建议或向我指出可能有帮助的资源?

谢谢、

RBS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RBS、

    下面是主板原理图,没有一种简单的方法可以从外部路由模拟输入,但是如果您想修改电路板,可以参考原理图

    AIP006G_Schematic.pdf

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您发送原理图。  不幸的是、我仍然不清楚事情。  就在我询问主板上物理模拟输出插孔的同一页上。  它被标记为"HP_OUT"。  我必须相信、这个连接器被放置在电路板上、这样它就可以被使用了。

    从原理图中可以看出、模拟输入和 HP_OUT 都连接到 AIC3262编解码器 IC。  此外、AIC 由一条 i2c 线路控制、该线路大概设置 I/O 路由。  而不是使用跳线等侵入电路板... 我想知道如何控制 AIC 将传入的音频传递到 HP_OUT。  以下是我为清晰起见编辑的屏幕截图:

    在背景方面、我还有一个 TAS5753MDEVM。  PPC3中的应用能够打开/关闭音频 I/O 选项卡上的 HP_OUT 信号。  这将启动以下 i2c 流量:

    这就是我尝试使用 TAS5782板执行的操作。  我不希望直接处理 I2C、而是希望获得一些有关配置文件等的建议... 因此、我不必在每次启动时无意中错误配置某些内容或使用直接 i2c 命令进行 fiddling。  

    这里的最终应用是由不是技术人员执行的听音、因此简单性很重要。

    非常感谢您对配置文件和正确的 i2c 配置的看法。

    再次感谢、

    RBS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RBS、

    耳机输出由旧版本的 PPC 保留、但没有任何最新 PPC3软件的接口、因此您需要在 I2C 监视器中从外部初始化器件后执行这些寄存器写入。 配置 TLC320AIC3262在 PP-CMBEVM 上为 tas5782设置 HP_OUT 没有简单方法、您必须使用直接 i2c 命令、没有其他选项。

    此致、

    Luis