This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:ZEROA 终端

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056992/pcm1754-zeroa-termination

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM1755

大家好、

在下面的线程中、提到了 ZEROA 在 PCM1754中不是开漏。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871284/pcm1754-q1-zeroa-pin

ZEROA 引脚是否需要外部上拉电阻器?

如果是、建议 的上拉电压和电阻值是多少?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  

    由于感恩节假期、我们的专家现已不上班、至11月29日星期一、他们将乐意为您提供帮助。 感谢您的耐心等待。

    此致

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    数据表提到(第3页)、ZEROA 引脚 是 PCM1755的开漏输出、而不是  PCM1754的开漏输出。 因此 、对于 PCM1754、您不需要该引脚的任何上拉电阻器、因为输出相应地为逻辑高电平或低电平。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    我认为 PCM1754的 page3 ZEROA 输出类型不够清晰。 但 无论如何、我知道我不需要 PU 电阻器。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有时数据表不清晰且直接。  

    此致、

    Arash