This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:用于驱动耳机的 DRV602。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057537/drv602-drv602-to-drive-headphone

器件型号:DRV602

大家好、

我的客户对 DRV602有疑问、他们想知道使用它来驱动32欧姆和320欧姆耳机是否有任何问题、因为数据表建议最小负载大于600欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    DRV602的输出电流是降低阻抗负载的唯一考虑因素。 这可以通过测试来确认输出驱动是否可以限制在较低的阻抗下、尽管这仍然超出规格、因此很遗憾性能无法得到完全保证。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师