This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:VDD 的一般纹波电压标准

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056909/tas2505-q1-general-ripple-voltage-criteria-for-vdd

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

VDD 纹波电压是否有通用标准?

 降压转换器用于为 SPKVDD 提供5V 电压、我想知道纹波电压是否足以满足音频放大器的要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    由于感恩节假期、我们的所有专家目前都已不上班、至11月29日星期一。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TAS2505-Q1提供55dB 的 PSRR 规格、如果 SPKVDD 上的纹波在该范围内、则不应影响输出信号性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师