请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 您好!
VDD 纹波电压是否有通用标准?
降压转换器用于为 SPKVDD 提供5V 电压、我想知道纹波电压是否足以满足音频放大器的要求。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VDD 纹波电压是否有通用标准?
降压转换器用于为 SPKVDD 提供5V 电压、我想知道纹波电压是否足以满足音频放大器的要求。
谢谢。