This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:[TLV320ADC3140]记录中的数据存在偏移

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1057130/tlv320adc3140-tlv320adc3140-the-data-have-offset-in-recording

器件型号:TLV320ADC3140

您好,团队:

我们对记录32个插槽使用四个 tlv320adc。

有寄存器映射:

当我开始记录时、数据正常。

,一段时间后、数据将偏移一位、 数据混乱。

这是从1kHz 到150Hz:的频谱

我们可以确定在问题发生时数据偏移一位。

请帮助检查记录中出现偏移的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下您的完整设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打扰你。 这应该是其他芯片的问题