This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A-Q1:确认 PCM5101AWPR 复位功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052769/pcm5101a-q1-confirmation-for-pcm5101awpr-reset-function

器件型号:PCM5101A-Q1

我们将 PCM5101APWR 用于我们的生产,我们有以下问题。
您能尽快告诉我您的回复吗?

XSMT 引脚是否与复位功能相关? 如果是、与复位功能有何关系?
尽管我们认为 XSMT 引脚与静音功能相关、数据表中未提及此功能。

「确保器件复位的最佳方法是将 XSMT 设置为 GND
然后将 AVDD/DVDD/CPVDD 电源电压降至尽可能低的值、理想情况下为0V、但可能<1.2V 就足够了。」μ A

尽管您对其他客户说过上述内容、  
AVDD/DVDD/CPVDD 电源是否仅为低电平、 小于1.2V 就足够了、不足以(无 XSMT 端子)实现此器件复位?

我们如何发现复位完全正常?   
如果复位未完全正常、您是否认为 DAC 无输出等可能性有多大?

由于我们需要尽快回复、请继续。
要发送机密数据、请让我输入您的邮寄地址。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    XSMT 是一   种软步进静音功能(如果需要使用)。  对于不需要静音的系统、可以将其连接至高电平。

    另一方面,当电源是有效的并且 CLKS 正在计时时,在  第一个 clk 的4ms 之后,复位会在内部移除,您可以再次获得输出。(图42)

    请参阅以下帖子、因为其中 更 详细地介绍了 XSMT 功能。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984047/pcm5101a-xsmt-signal-timing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=XSMT#

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash San

    感谢你的答复。

    即使器件的断电时间非常长、例如大约1秒
    您是否意味着复位功能可以在没有 XSMT 端子控制的情况下完全正常工作?
    请告诉我。

    此致。
    T. Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash San

    很抱歉再次抖动

    ~发现器件的断电时间约为200 μ s 600ms、再次为器件加电、
    DAC 器件输出 不起作用、即使该器件提供足够的功率和相关的 I2S 信号
    请告诉我原因。

    此致。
    T. Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、 如果您不需要该功能、您可以将 XSMT 连接至高电平。 内部复位是一 个内部功能。 我没有关于从耗材有效 到取出剩余的时间的信息。 唯一的信息是您在图41和42中看到的内容  ,它指示 clking 启动4ms 后,它将被禁用。

    当 XSMT 被拉至低电平时,传入的数据会衰减至0dB,  然后进行硬模拟静音。 此过程需要150次采样(ts)+ 0.2ms。   您是否按照上述方法完成了此测试、并使用此公式将时间与预期时间进行比较?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我 的一位同事更熟悉此设备,他提供了以下 补充信息:

    当 XSMT 有两个功能时,一个“软静音”将使音量降低,然后禁用模拟输出级,另一个“硬静音”将使音量更快衰减并更快进入断电状态。  这也有导致器件模拟部分内部 POR 的好处。  

    如果客户担心会部分降低其电源、但不会完全关闭器件、则我们建议他们同时将 XSMT 置为低电平。  此器件应避免出现部分"欠压"情况、因为可能存在电荷泵无法恢复正常运行的情况。  在部分断电期间将 XSMT 置为低电平可避免这种情况。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash San 先生

    很抱歉耽误你的回答。

     我们已解决 DAC 器件没有输出的问题
    并想用相关文档向您解释更多详细信息。
    那么、您能告诉我您的邮件地址吗?
    因为您了解 IC 内部电路、并帮助我们弄清发生这种情况的原因。

    此致
    冈川智之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、 我们继续 按照您的要求发送电子邮件。

    请注意、由于感恩节假期、我将在11月29日星期一之前退房

    此致、

    Arash

    arash@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash San

    注意到。  
    谢谢。

    此致
    冈川智之