This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:具有耳机输出+ I2S (不是 USB)的音频 DAC?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2704, PCM5102A, PCM5100A, PCM5122, TPA6120A2, TLV320AIC3253, TLV320DAC3203, PCM1771, PCM1770, PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055643/pcm2912a-audio-dac-with-headphones-output-i2s-not-usb

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2704、 PCM5102A、 PCM5100A、 PCM5122、 TPA6120A2、 TLV320AIC3253、 TLV320DAC3203、 PCM1771、 PCM1770、 PCM1774

您好!

我正在寻找具有耳机输出和 I2S 接口(或可用作 Raspberry Pi 扩展"Hat"的任何其他接口)的 DAC。 我已经测试:

* PCM2912A:耳机输出正常、但 USB 不支持 I2S
* PCM2704:耳机输出正常、但 USB 不能是 I2S
* PCM5100A 或 PCM5102A:线路输出(而不是耳机输出!)、但 I2S
* PCM5122:线路输出(而不是耳机输出!)、但 I2S

我不想使用"线路输出 DAC"+耳机放大器、如 TPA6133或 TPA6120A2、我更喜欢一体式芯片。

有什么想法吗?

TL;DR 要求:
* Linux 内核本身支持的音频 DAC (最低16位)
*耳机输出
* I2S 接口(或 RaspberryPi 帽子的任何其他接口)
*奖励:如果它还具有麦克风输入、那就太棒了!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是说您想要在一个封装中同时具有 DAC 和放大器 IC 的 IC? 我不知道任何候选人在我的头脑中、但如果这是你的问题、我可以查看。 请告诉我。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实、DAC 和耳机放大器都集成在一个封装中。
    TI PCM2704就是这种情况(非常出色)、但这种情况是 USB。
    我正在寻找与 I2S 接口相同的器件、以便将其用作 Raspberry Pi 扩展帽。

    >如果这是您的问题、我可以查看。 请告诉我。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我联系了支持团队以获得他们的建议。 我一听到他们的声音、就会告诉您。 由于感恩节假期,可能需要一段时间,因为许多人都在外出。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一项建议是 TLV329DAC3100/Q1。 这是可以满足您的需求的吗?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320DAC3203是更好的替代产品(没有 D 类)。 如果 您需要 DSP 功能、还可以考虑使用 TLV320AIC3253。 这两种设备都兼容,但不支持以地面为中心的 HP。 我们还有 PCM1770、PCM1771和 PCM1774、它们支持耳机放大器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@ArashLoloee 提供的这些信息! 关于 TLV329DAC3100:

     为什么 TLV320DAC3203是更好的替代产品? 您能提醒我什么是 D 类、为什么拥有它很重要?

    在哪种情况下、首选 PCM1770 PCM1771 PCM1774?

    在所有这些器件中、哪一个具有与 RPi 连接的最简单的 PCB 和最少数量的其他组件?

    最后、Linux 内核是否会自动识别所有这些 DAC、它们是否符合 AC97类标准? 即无需单独的驱动程序、它们是否可以开箱即用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 类放大器  基本上是 音频器件中使用的开关放大器或 PWM 放大器。  音频信号用于调制驱动输出器件的 PWM 载波信号、最后一级为低通滤波器以消除高频 PWM 载波频率。 如果您不熟悉放大器、 TI 网站上提供了大量应用手册。 如果您看 一下 TLV329DAC3100与  TLV320DAC3203的方框图 ,您会看到 一个具有 立体声耳机/线路输出和单声道 D 类扬声器输出,另一个 具有立体声耳机输出

    您根据系统中的需求选择器件、每个器件都有自己的特性、因此请参阅数据表、了解您在电源电压、SNR、THD、电源和其他特性方面所需的特性。  

    有几篇 E2E 文章介绍 了 TLV320DAC3xxx 器件的驱动程序需求、您可以  参阅以下链接以了解所需的 Linux 驱动程序。

    https://www.ti.com/tool/TLV320DAC31XX-DRIVERS?keyMatch=TLV320DAC

    此致、

    Arash