This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2能否支持2x15W (立体声)和1x 30W (低音炮)@4 Ω、12V?

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056045/tpa3118d2-can-tpa3118d2-support-2x15w-stereo-and-1x-30w-woofer-4ohm-12v

器件型号:TPA3118D2

在数据表中、TPD3118D2可以支持2x 30W@8ohm 、24V。  2个15W (立体声)和1个30W (低音扬声器)@4欧姆(12V)的情况如何?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、学友

      您可以实现2x15W (立体声)、但无法获得1x 30W (低音炮)。 PVDD 电压过低、最大输出电压不会超过 PVDD 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

       TPA3118D2 PBTL 中的低音扬声器在4欧姆、12V 条件下的最大支持功率是多少? 效率为85%、因此(12x0.85) x (12x0.85)/4=26W、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、学友

      它与效率无关、因为我们可以在效率 较低时增大电流。

      MOSFET 和电感器的 Rdson 将从负载分压。 我们通常假设这些器件上会损失-0.5dB 的电压。 因此、对于12V PVDD、负载上的最大电压约为11.3V。 负载上的输出始终为正弦波、您需要使用 RMS 值来计算功率。 它为11.3^2/2 / 4 = 15.96W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于立体声4欧姆、12V ->最大输出功率为15.96W、每个通道的电流为1.14A、TPA3118D2能否在60C 环境温度下维持热量? 如果不是、在60C 时12V 的立体声4 Ω 可支持的最大功率是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、学友

      我们认为生成15.96W 应该没有问题。  您可以在 PCB 上使用更多过孔和铜、以帮助散热、并且可以考虑散热器。